This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:CPSW 不能传输帧

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610049/am4379-cpsw-not-able-to-transmit-frames

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TMDSIDK437X

尊敬的专家:

为准备定制板、我尝试在工业评估模块437x 板上启动 CPSW 接口。 我学习了技术参考手册、并查看了各种驱动器的示例。

我只想将端口1 (它是评估板上的唯一端口)用作单个 MAC 端口。 无需开关功能。

到目前为止、我的软件正在工作、我可以接收数据包、但我无法在线路上发送数据包。 TX-DMA 工作正常。 如果我要发送数据包并将描述符的地址写入  CPSW_STATERAM_TX0_HDP 寄存器、则会发出 TX 中断、并且描述符所有者位和 EOQ-bit 设置正确。 寄存器中的值没有指示错误。 在线路上看到的无数据包越少。


是否有人知道哪些配置不正确? 我参加了 Code Composer Studio 中 CPSW 寄存器的寄存器转储。

Code Composer Studio 和 TMDSIDK437X 工业开发套件板有现成的示例程序吗? 以便我可以查找已配置的寄存器值?

感谢你的帮助。

此致、Matthias

521177 9.
r CPSW_SS_CPSW_SS_ID_VER 0x0000000B 0x0019010F
R CPSW_SS_CPSW_SS_CTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_SS_CPSW_SS_SOFT_RESET 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SS_CPSW_SS_STAT_PORT_EN 0x0000000B 0x00000002
r CPSW_SS_CPSW_SS_PTYPE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_SS_CPSW_SS_SOFT_IDLE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_SS_CPSW_SS_Th通过 率0x0000000B 0x00003003
R CPSW_SS_CPSW_SS_GAP_THRESH 0x0000000B 0x0000000B
r CPSW_SS_CPSW_SS_TX_START_WDS 0x0000000B 0x00000020
R CPSW_SS_CPSW_SS_FLOG_CTRL 0x0000000F 0x0001
r CPSW_SS_CPSW_SS_VLAN_LTYPE 0x0000000B 0x81008100
r CPSW_SS_CPSW_SS_TS_LTYPE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_SS_CPSW_SS_DLR_LTYPE 0x0000000F 0x80E1
r CPSW_SS_CPSW_SS_STS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_CTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_MAX_BLKS 0x0000000B 0x00000104
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_BLK_CNT 0x0000000B 0x00000042
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_TX_IN_CTL 0x0000000B 0x000040C0
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_VLAN 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_TX_PRI_MAP 0x0000000B 0x33221001
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_CPDMA_TX_PRI_MAP 0x0000000B 0x76543210
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_CPDMA_RX_CH_MAP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSC_PRI_MAP0 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSCP_PRI_Map1 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSCP_PRI_Map2 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSCP_PRI_map3 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSC_PRI_OMAP4 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSC_PRI_MAP5 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSC_PRI_MAP6 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P0_RX_DSC_PRI_MAP7 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_CTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_TS_CTL2 0x0000000B 0x00040000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_MAX_BLKS 0x0000000B 0x00000113
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_BLK_CNT 0x0000000B 0x00000042
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_TX_IN_CTL 0x0000000B 0x080040C0
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_VLAN 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_TX_PRI_MAP 0x0000000B 0x33221001
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_TS_SEQ_MTYPE 0x0000000B 0x001E0000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_SA_LO 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_SA_HI 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_SEND_Percent 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSC_PRI_MAP0 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSCP_PRI_Map1 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSCP_PRI_Map2 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSCP_PRI_map3 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSC_PRI_OMAP4 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSC_PRI_MAP5 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSC_PRI_MAP6 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P1_RX_DSC_PRI_MAP7 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_CTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_TS_CTL2 0x0000000B 0x00040000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_MAX_BLKS 0x0000000B 0x00000113
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_BLK_CNT 0x0000000B 0x00000041
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_TX_IN_CTL 0x0000000B 0x080040C0
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_VLAN 0x0000000F 0x0000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_TX_PRI_MAP 0x0000000B 0x33221001
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_TS_SEQ_MTYPE 0x0000000B 0x001E0000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_SA_LO 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_SA_HI 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_SEND_Percent 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_MAP0 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_Map1 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_Map2 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_map3 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_OMAP4 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_MAP5 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_MAP6 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_PORT_CPSW_PORT_P2_RX_DSCP_PRI_MAP7 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_IDVER 0x0000000B 0x00180109
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_CTRL 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_TEARDOWN 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_IDVER 0x0000000B 0x00180109
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_CTRL 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_TEARDOWN 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_CPDMA_SOFT_RESET 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPDMA_CPSW_DMACTRL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPDMA_CPSW_DMASTS 0x0000000B 0x80000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_BUFF_OFFSET 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPDMA_CPSW_EMCTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI0_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI1_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI2_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI3_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI4_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI5_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI6_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_PRI7_RATE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_INTSTAT_RAW 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_INTSTAT_BADDED 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_INTMASK_SET 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_CPDMA_CPSW_TX_INTMASK_CLR 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_CPDMA_CPSW_CPDMA_IN_Vector 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_CPDMA_EOI_Vector 0x0000000B 0x00000002
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_INTSTAT_RAW 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_INTSTAT_BADDED 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_INTMASK_SET 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX_INTMASK_CLR 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_CPDMA_CPSW_DMA_INTSTAT_RAW 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_DMA_INTSTAT_BADDED 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_DMA_INTMASK_SET 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_DMA_INTMASK_CLR 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX0_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX1_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX2_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX3_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX4_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX5_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX6_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX7_PENDTHRESH 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX0_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX1_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX2_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX3_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX4_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX5_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX6_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_CPDMA_CPSW_RX7_FREEBUFFER 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_GOODRX 0x0000000B 0x0000000B
r CPSW_STATS_broadcast_RX_FRAes 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_MULTICAST_RX_FRAes 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_PAUS_RX_FRAes 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_RX_CRC_ERRORS 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_RX_ALIGN 错误0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_VARGE_RX_FRATS 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_RX_JABBERS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_undsize_RX_FRAes 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_ADRESTS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_八 位位组0x0000000B 0x000002C0
r CPSW_STATS_GAND_TX_FRAS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_BROAD_TX_FRAS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_MULTICAST_TX_FRAS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_PAUS_TX_FRAS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_DETERNAL_TX_FRAS 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_COUSS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_SINGLE_Collision_TX_FRAes 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_MULTIPLE_COUS_TX_FRATS 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_COLOAD_COUSS 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_LARTE_COUSS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_TX_UNDERRUN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_STATS_CARRY_SENSE_ERRORS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_TX_八 位位组0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_TX_64_八 位位组帧0x0000000B 0x0000000B
r CPSW_STATS_RX_TX_65_八 位位组帧0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_TX_128_八 位位组帧0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_TX_256_octet_frames 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_TX_512_八 位位组帧0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_TX_1024_八 位位组帧0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_NET_octets 0x0000000B 0x000002C0
r CPSW_STATS_RX_START_FRAME_OPENTS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_METER_ORT_FRAME_OPENTS 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATS_RX_DMA_溢出0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX0_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX1_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX2_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX3_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX4_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX5_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX6_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX7_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX0_HDP 0x0000000B 0x4A102EB0
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX1_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX2_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX3_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX4_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX5_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX6_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX7_HDP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX0_CP 0x0000000B 0x4A103F2C
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX1_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX2_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX3_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX4_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX5_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX6_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_TX7_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX0_CP 0x0000000B 0x4A102EC4
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX1_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX2_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX3_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX4_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX5_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX6_CP 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_STATERAM_CPSW_STATERAM_RX7_CP 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_IDVER 0x0000000B 0x4E8A0105
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_CTRL 0x0000000B 0x00000004
R CPSW_CPTS_CPSW_RFTCLK_SEL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_PUSH 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_LOAD_VAL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_LOAD_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_COMP_VAL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_COMP_LENGTH 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_INTSTAT_RAW 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_INTSTAT_BADDED 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_INT_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_EVT_POP 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_EVT_LOW 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_EVT_MID 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_CPTS_CPSW_CPTS_EVT_HIGH 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_ALE_CPSW_ALE_IDVER 0x0000000B 0x00290104
R CPSW_ALE_CPSW_ALE_CTRL 0x0000000B 0x80000010
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PRETALE 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_UNKNOWN_VLAN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_ALE_CPSW_ALE_TBLCTL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_ALE_CPSW_ALE_TBLW2 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_ALE_CPSW_ALE_TBLW1 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_ALE_CPSW_ALE_TBLW0 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PORTCTL_0 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PORTCTL_1 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PORTCTL_2 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PORTCTL_3 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PORTCTL_4 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_ALE_CPSW_ALE_PORTCTL_5 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL1_CPSW_SL_IDVER 0x0000000B 0x00170113
R CPSW_SL1_CPSW_SL_MACCTRL 0x0000000B 0x00000021
R CPSW_SL1_CPSW_SL_MACSTS 0x0000000B 0x80000008
R CPSW_SL1_CPSW_SL_SOFT_RESET 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL1_CPSW_SL_RX_MAXLEN 0x0000000B 0x000005F0
R CPSW_SL1_CPSW_SL_BOFFTEST 0x0000000B 0x02B30000
R CPSW_SL1_CPSW_SL_RX_PAUSE 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL1_CPSW_SL_TX_PAUSE 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL1_CPSW_SL_EMCTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_SL1_CPSW_SL_RX_PRI_MAP 0x0000000B 0x76543210
R CPSW_SL1_CPSW_SL_TX_GAP 0x0000000B 0x0000000C
R CPSW_SL2_CPSW_SL_IDVER 0x0000000B 0x00170113
R CPSW_SL2_CPSW_SL_MACCTRL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL2_CPSW_SL_MACSTS 0x0000000B 0x80000000
R CPSW_SL2_CPSW_SL_SOFT_RESET 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL2_CPSW_SL_RX_MAXLEN 0x0000000B 0x000005EE
R CPSW_SL2_CPSW_SL_BOFFTEST 0x0000000B 0x00AB0000
R CPSW_SL2_CPSW_SL_RX_PAUSE 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL2_CPSW_SL_TX_PAUSE 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_SL2_CPSW_SL_EMCTRL 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_SL2_CPSW_SL_RX_PRI_MAP 0x0000000B 0x76543210
R CPSW_SL2_CPSW_SL_TX_GAP 0x0000000B 0x0000000C
R CPSW_MDIO_MDIO_VER 0x0000000B 0x40070106
R CPSW_MDIO_MDIO_CTRL 0x0000000B 0x41040059
r CPSW_MDIO_MDIO_ALIVE 0x0000000B 0x00000001
r CPSW_MDIO_MDIO_LINK 0x0000000B 0x00000001
R CPSW_MDIO_MDIO_LINKINTRAW 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_MDIO_MDIO_LINKINTMASKED 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_MDIO_MDIO_USERINTRAW 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_MDIO_MDIO_USERINTMASKED 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_MDIO_MDIO_USERINTMASKSET 0x0000000B 0x00000000
r CPSW_MDIO_MDIO_USERINTMASKCLR 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_MDIO_MDIO_USERACCESS0 0x0000000B 0x23E00328
r CPSW_MDIO_MDIO_USERPHYSEL0 0x0000000B 0x00000040
R CPSW_MDIO_MDIO_USERACCESS1 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_MDIO_MDIO_USERPHYSEL1 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_IDVER 0x0000000B 0x4EDB1902
R CPSW_WR_CPSW_WR_SOFT_RESET 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_CTRL 0x0000000B 0x0000000A
R CPSW_WR_CPSW_WR_INT_CTRL 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_RX_THRESH_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_RX_EN 0x0000000B 0x00000001
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_TX_EN 0x0000000B 0x00000001
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_MISC_EN 0x0000000B 0x00000002
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_RX_THRESH_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_RX_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_TX_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_MISC_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_RX_THRESH_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_RX_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_TX_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_MISC_EN 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_RX_THRESH_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_RX_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_TX_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_MISC_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_RX_THRESH_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_RX_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_TX_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_MISC_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_RX_THRESH_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_RX_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_TX_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_MISC_STAT 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_RX_IMAX 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C0_TX_IMAX 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_RX_IMAX 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C1_TX_IMAX 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_RX_IMAX 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_C2_TX_IMAX 0x0000000B 0x00000000
R CPSW_WR_CPSW_WR_RGMII_CTL 0x0000000B 0x0000000B