This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5514:通过 EMIF 传输 TS 流

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610119/tms320c5514-ts-streams-over-emif

器件型号:TMS320C5514

尊敬的香榭丽舍

我的客户愿意开发 USB 软件狗以通过 USB 发送 TS 流、并希望检查 TS 调制器是否可以通过 EMIF 连接到 C5514。

是否可以通过 C5514的 EMIF 接收 TS 流?

它们的目标 TS 调制器为 Si2168、我发现有"TS_SYNC"、"TS_VAL"、"TS_CLK"和"TS_DATA[0:7]"、并且最大时钟频率为7MHz。

请检查一下吗?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan