This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:C5505的 USB 设计限制

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610117/tms320c5505-limitation-in-usb-design-of-c5505

器件型号:TMS320C5505

尊敬的香榭丽舍

您能否告诉我 C5505 USB 硬件设计的限制是什么、因为 C5505中没有 USB_LDO?

是否有适用于 C5505 USB 的硬件设计指南?

C5505和 C5515之间的 USB 硬件设计有何区别?

我的客户希望使用连接到设置盒的 C55x USB 开发 USB 软件狗、我想知道 USB 是否需要额外的 LDO、因为 C5505中没有特定的 USB LDO。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan