This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM81XX ISS 片捕获

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608925/dm81xx-iss-slice-capture

您好!
   我按照 spry301.pdf 中的低延迟设计步骤进行操作。层编码现在还可以。因此我需要使层的捕获实现。 但如何做到呢? 我认为可以使用 ISS 模块的 VINT0~VINT2的 ISIF。 如果我想将整个帧分割成更多的层、我该怎么做?

顺便说一下,我认为对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?
    是 IPNC 吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    版本为 IPNC DVRSK 3.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看到、只有三个 VD INT、因此您可以将整个帧切片成三个层面。 不能进一步分频。  

    您可以对三个切片使用 VDINT、对第四个切片使用调整器结束中断。 但除此之外、这是不可能的。  

    ISS 本身不支持 n 行中断。  

    此致、

    Brijesh