This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:IP 地址绑定问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610246/linux-am3354-ip-address-binding-issue

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好,

我有一个基于 AM335x 的处理器卡、它将连接到显示器、并具有以太网接口。 我通过交换机连接了相同类型的卡4。 我已在 QT 中构建了应用程序。 我的要求是在每个显示屏中显示从以太网接收到的数据。 我已将主设备配置为192.168.0.1、其他设备配置为192.168.0.2、192.168.0.3、192.168.0.4。 从主 IP 数据将在广播时发送到所有显示器(192.168.0.255),我们将能够接收数据并显示。 我从机已将 IP 与广播 IP 绑定。  但我还有一个要求,即主设备应知道彼此的健康状况。 在这里、我在所有从设备中都面临着问题。 它无法接收健康信息。 因为从设备与广播 IP 绑定(192.168.0.255)。 我的问题是、我能否为同一套接字绑定两个 IP。 在这里、我的从设备应从任何 IP 捕获数据、但它需要仅向主 IP 发送回复。 如果我将从设备与主 IP 绑定、 IAM 将无法接收广泛的播数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    您能否指定您使用的软件版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev