This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:SSD 写入性能?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609241/linux-66ak2h12-ssd-write-performance

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

SoC 为66ak2h12、我使用 USB 连接 SSD 硬盘。OS 为 Linux 4.4.4.41。文件系统为 ext4

我对 SSD 的写入性能较差、仅为60MB/s

但是、当我使用 SSD my PC (Linux)时、我有200MB/s

USB 链路速度超快、5000Mbps。

谁可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅内核性能指南:

    请尝试使用针对 USB 的 wiki 部分开头的注释中的建议:

     对于大容量存储应用程序,如果介质安装在同步模式下,性能数字可能会受到严重影响。 文件系统中的热插拔脚本以同步模式装载可移动介质以确保数据完整性。 对于性能敏感型应用程序,请装载自动装载的文件系统并在异步模式下重新装载。

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    您能告诉我如何使用异步模式重新安装吗?
    在我的系统中、我在 sda1中使用 SSD 引导系统、在/run/media/sda5.上使用系统自动安装 sda5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此链接:
    askubuntu.com/.../automount-with-async-option

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我喜欢该页面、但没有使用。
    谢谢