This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:[AM572x 摄像头模块检测问题]

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609966/linux-am572x-camera-module-detection-issue

主题中讨论的其他器件:ash

工具/软件:Linux

您好、TI、

感谢您迄今提供的支持和建议。

目前、我正在深入了解  AM572xx EVM 以用于我们的应用(我们购买了2  个 AM572x EVM 开发套件、专门用于图像处理)、这是 Linux 环境及其相关开发的初学者。  我面临摄像头检测问题。 我在更换 EVM 套件和摄像头模块时进行了检查、但它不工作。

我阅读了有关  AM572x EVM 中摄像头移植问题的各种相关文章、但我仍然很困惑如何解决该问题、因此我在新帖子中寻找您的帮助。

我尝试了一些解决方案、但没有成功。 我正在寻找这方面的明确解决办法或建议。 正如我按照快速入门指南进行尝试过的、但 EVM 板未检测到摄像头。

在检测摄像头时附加一些显示消息(EVM)快照...

请建议。

谢谢、此致、

/分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查以下 e2e 线程:
    e2e.ti.com/.../596177
    e2e.ti.com/.../537078
    e2e.ti.com/.../1955902
    e2e.ti.com/.../1938118
    e2e.ti.com/.../530582

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的回复~

    嗯、我在没有螺钉的情况下重新安装了摄像头模块、并且水平地进行了一些固定。 然后我检查了'ls /Dev/video。 它显示的视频1似乎是摄像头模块。 但后来当我使用矩阵应用程序"视频分析演示"时、它会显示相同的消息...
    “目前没有连接摄像机.................................. "。 然后、如果我单击左上角的"Connect to Camera"、它将显示摄像头配置窗口、其中包含器件编号和分辨率详细信息。 默认情况下、器件型号为1。 如果我需要更改器件编号或从何处确认器件编号、 请告诉我。

    单击“OK to config (确定以配置)”窗口后,没有任何情况发生,只有空白的白色窗口没有来自摄像头的图像......

    请帮助。

    谢谢、此致、
    /分配
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 ls /dev/video 命令可以看到/dev/video1?
    您可以尝试使用以下方法进行捕获:
    yavta -C60 -p -F/home/root/5158.yUV -skip 0 -t 1/30 -f YUYV -s 720x480 /dev/video1

    例如、或 gstreamer 还:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    BR
    玛格丽塔