This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6636K2H:构建处理器 SDK -04.00.04

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607920/linux-tci6636k2h-building-the-processor-sdk--04-00-00-04

器件型号:TCI6636K2H

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试通过链接构建 Processor SDK -04.00.04、

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

但我遇到错误、因为 configs 目录中没有 processor-sdk-04.00.00.04-config.txt 文件。

请提交文件  

BR、

Swadhin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在执行后是正确的
    Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk

    如 wiki 中所述、configs/processor-SDK 中没有 processor-sdk-04.00.00.04-config.txt。

    我将提请 Yocto 开发人员注意这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在问题已经解决、他们添加了配置文件。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan