This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4372:USB 音频从设备

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609899/linux-am4372-usb-audio-slave

器件型号:AM4372

工具/软件:Linux

AM437x 处理器 Linux SDK 是否支持 USB 音频从设备通过 USB 将麦克风数据传输到主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    Linux 内核提供 USB 音频小工具驱动程序、但 Processor Linux SDK 不正式支持 USB 音频从功能、这仅意味着 SDK 无法完全验证此功能。 我不明白为什么它不应该在 AM437x 上运行。

    我测试了使用此 UAC2小工具从 EVM 传输 wav 文件并在 Linux 主机上播放它、因此我认为传输麦克风数据不会有任何问题、至少在 USB 音频从设备端。