This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RSTOUTn 每50ms 生效一次

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609808/am5728-rstoutn-assertion-every-50ms

器件型号:AM5728

我有一个定制 PCB、在过去的几天里、PMIC 和其他电路已经启动并在运行、但我看到 AM5728每50ms 发出一个低 RSTOUTN 信号。 该设置当前没有引导介质(首先启动 PCB)。 我已经广泛地阅读了 TRM 以及我怀疑它可能来自 MPU 看门狗计时器的全局复位源。 问题是我没有找到能够牢固地表明这种时间的文档。

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此注释 :processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup 、但时间与您报告的时间有很大不同。 您的定制电路板原理图是否遵循 AM572x GP EVM 原理图、尤其是对于 PMIC 和复位连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。 我知道7秒 PMIC 复位、这似乎不是问题。 我使用的加电结构与 EVM 原理图略有不同(PMIC BOOT1 = 1以使用 POWERHOLD 切换开/关状态)、但电源的连接方式与 EVM 相同。 PORz 非常相似、并且已验证信号是否正常工作、但是在我的系统中、RTC_PORZ 和 RTC_ISO 悬空、因为未使用内部 RTC、从而避免了布线拥塞。

    我已经比较了我们的定制实现方案和 EVM 之间的许多电源、复位和时钟相关信号、注意到的唯一差异是上面列出的信号。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现发出了该复位的源。 我已将 AM5728的自举配置为生产模式、正如 TRM 中第7827页所述、10次引导失败后将发出复位命令。 我已更改为其他捆绑配置(恢复/升级或开发启动)、这会导致 SOC 上升30秒、然后我会看到持续50ms 的复位信号。 现在、我将暂停进一步测试、直到启动映像准备好验证没有其他问题。

    希望这对他人有所帮助。