This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:TMS320VC5509A 使3.3V 电源短路的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609101/tms320vc5509a-problem-with-tms320vc5509a-shorting-3-3v-supply

器件型号:TMS320VC5509A

 6%至10%的芯片在2个月至5年期间发生故障。  希望 TI 工程师在构建接下来的1200个器件之前提供直接支持。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述] 6到10%的芯片在2个月到5年的时间内发生故障。[/引述]

    您能在这里详细介绍一下吗? 您的意思是、在生产电路板时、6%到10%会在最初的几个月内损坏?

    如果是、您能否验证您的设计是否符合器件数据手册和以下硬件设计指南:
    www.ti.com/.../sprab14.pdf
    www.ti.com/.../spraa30.pdf
    www.ti.com/.../slva206.pdf

    您是否还对您的设计执行了 PDN 分析和 SI 分析?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还检查了 PCB 设计吗?

    换句话说、我想问您是否已验证您的原理图或 PCB 中没有错误?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导-我们将深入了解。  

    我要探讨的一个问题是未外部端接输入(如 A/D 线路)、但不知道它是否会导致过大的电流或稍高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    此帖子中没有足够的调试/故障信息可供我们提供任何帮助。
    请说明您的故障模式和调试工作。
    您是否将问题隔离为与器件或电路板相关的问题、即您是否进行了 ABA 交换。

    如果您认为设备有故障、则可以遵循下一页中列出的指南
    www.ti.com/.../customer_returns.page
    返回一些故障器件进行故障分析(建议仔细阅读页面上列出的指南)。

    "我要探讨的一个问题是未外部端接输入(如 A/D 线路)、但不知道它是否会导致过大的电流或稍高的电流"

    任何浮动 IO 都可能具有板对板/器件对器件的可变性、这可能会导致超出预期的电流-电流消耗是否超出预期、您称之为"故障"?

    我不知道 c5509a 是否专门存在某些内容、但您也可以查看以下应用手册(第4节和第5节)
    www.ti.com/.../sprac07.pdf


    此致
    Mukul