请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5535 工具/软件:Code Composer Studio
这是我第一次使用 DSP、所以请多多包涵。 我一直在尝试使用 FIR 滤波器来制作低通滤波器、但无法使其正常工作。 我一直在使用 Matlab 来为我提供系数的 h 矢量。 TI 是否有用于其 FIR 系数的特殊格式? 找到这些系数最简单的方法是什么?它们应该如何排列在矢量 h 中? 我查看了一些示例、但希望使用我自己的系数、以便我可以选择我的截止频率。 最后、我想创建一个全通滤波器(在不影响幅度的情况下调整信号相位)。 此外、为了创建实时滤波器、我注意到一些示例使用了 DMA。 考虑到我的 FIR 滤波器一次只接受一个值并将其返回到编解码器、在这种情况下 DMA 是否必要。 任何帮助都将不胜感激!!