This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:在 QSPI 中设置 PHA 和 POL

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609625/tda3-setting-pha-and-pol-in-qspi

器件型号:TDA3

您好!

 TDA3数据表在 QSPI 中定义了 PHA 和 POL。 但是、在 TRM 中没有用于设置它们的寄存器。

 我应该设置哪些寄存器?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    TRM 中的寄存器为 QSPI_SPI_DC_REG。 位字段名称为 CSPx 和 CKPx。 它们没有被命名为 PHA 和 POL。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需稍微澄清一下;

    CKPHx =时钟相位

    CKPx =时钟极性

    其中 x 是芯片选择编号

    您还可以为芯片选择 x 设置芯片选择极性和数据延迟

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    感谢您的回复。 不过、我对它们有点困惑。
    我知道 PoL 是 CKP。
    PHA 是否为 CKPH?
    DM 中的 IPHA 写入 CS 信号。 但是、它与时钟相位相关、并且表示 QSPI_MODE 的定义。 是这样吗?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    你是对的。 我将向 DM 支持提交一个 TT、以便他们可以修复它(将 PHA=0/1移动到 CLK)。

    谢谢、此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    感谢您的回复。
    我知道 PHA 是 CKPH、POL 是 CKP

    此致、
    肯什