This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:构建问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607921/linux-processor-sdk-am335x-build-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试使用以下指南构建 TI SDK 映像: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 

pmarcinkowski@RDD-CI-Ubuntu:~/AM335x/tisdk/build$ machine=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
解析配方:100%|############################################################################## |时间:00:00:51
解析了2344 .bb 文件(0个缓存、2344个解析)。 2940个目标、498个跳过、0个屏蔽、0个错误。
注意:解决任何缺失的任务队列相关性

生成配置:
BB_VERSION ="1.30.0"
BUIL_SYS ="x86_64-Linux"
NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-16.04"
TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi"
机器 ="AM335x-EVM"
发行版 ="Arago "
distro_version ="2016.12"
tune 特性 ="arm armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard"
target_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:70283e8e915126b57e30cc7fcf5286a9435c3829"
meta-arago-distro
meta-arago-ado-extras ="标题:c0e32cc7615f7483ae3a674221dd633205b28ee3"
meta-q5 ="标题:2b1871f0d139dc3caaa779a32a1931409c245a36"
meta-networking
meta-ruby
meta-python
meta-OE
meta-gnome ="标题:55c8a76da5dc099a7bc38495c672140cedb78e"
meta-ti ="标题:ed06c3bb58493a40b6fe584251a94f067fc9bdf7"
meta-linaro-toolchain
meta-optee =
"标题:2f51d38048599d9878f149d6d15539fb97603f8f"元数据 ="head:ff8c8859434e56894accc5a63980c1b8904eb935"

注:准备运行队列
注:执行 SetScene 任务
注:执行运行队列任务
错误:external-linaro-toolchain-2016.11-r0.arago33 do_populate_sysaro:尝试将共享文件安装到共享文件链中时,外部配方已存在。 这些文件及其清单位置为:
与
manifest-am335x-evm-linux-libc-headers.populate_sysroot 匹配的/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/scsi/cxlflash_ioctl.h
请验证应提供上述文件的配方。
构建已停止、因为在这种情况下继续会中断、如果现在不是这样、可能会在未来(几个月后、我们看到构建失败)。 如果系统知道如何自动从这种情况中恢复、则会出现几种不同的情况、这可能导致这种情况、我们不知道这是哪种情况。 您可能已经交换了虚拟/内核(例如从 Linux-Yocto 到 Linux-Yocto-dev)等内容的提供商、在这种情况下、您需要为两个方法执行清理任务、它将解决此错误。 您可以将 distro_features 从 systemd 更改为 udev,反之亦然。 清理这些方法应再次解决此错误。但是不支持在现有编译目录上切换 distro_features、您应该真正清理 tmp 并重新编译(重复使用 ssstate 应该是安全的)。 可能是检测到的重叠文件是无害的、在这种情况下、将它们添加到 Sstate_DUPWHITELIST 可能是正确的解决方案。 您的版本也可能包含两个不同的冲突版本(例如 BlueZ 4和 BlueZ 5)、而正确的解决方法是解决冲突。 如有疑问、请在邮件列表中询问、分享上述错误和文件列表。
错误:extern-linaro-toolchain-2016.11-r0.arago33 do_populate_sysroot:如果上述消息太多、建议您擦除 tmp 并重新生成更简单的版本(重用 ssstate 是可以的)。 这可能会修复大多数(但不是所有)情况下的问题。
错误:extern-linaro-toolchain-2016.11-r0.arago33 do_populate_sysroot:函数失败:state_task_postfunc
错误:存储在以下位置的故障日志文件:/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2016.11-r0.arago33/temp/log.do_populate_sysroot.17836
错误:任务839 (/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb、do_populate_sysroot)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:尝试执行不需要重新运行的1267任务1。
等待0个正在运行的任务完成:

摘要:1个任务失败:
/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb、D_populate_sysroot
摘要:显示3条错误消息、返回非零退出代码。

我绑定了2次、结果相同。

请帮帮我。

此致、

Piotr M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    您已经拥有由另一个配方创建的/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/scsi/cxlflash_ioctl.h 文件、bitbake 拒绝将其覆盖。 我建议您将此文件重命名为 cxlflash_ioctl.h_old、然后进行 bitbake、并将新生成的文件与旧文件进行比较、以了解任何差异。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    这是正常行为吗? 我按照指南构建 SDK (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不是正常行为。 您可能对食谱进行了一些修改、或者未正确擦除输出目录。
    另外请注意以下消息:
    构建已停止、因为在这种情况下继续会中断、如果现在不是这样、可能会在未来(几个月后、我们看到构建失败)。 如果系统知道如何自动从这种情况中恢复、则会出现几种不同的情况、这可能导致这种情况、我们不知道这是哪种情况。 您可能已经交换了虚拟/内核(例如从 Linux-Yocto 到 Linux-Yocto-dev)等内容的提供商、在这种情况下、您需要为两个方法执行清理任务、它将解决此错误。 您可以将 distro_features 从 systemd 更改为 udev,反之亦然。 清理这些方法应再次解决此错误。但是不支持在现有编译目录上切换 distro_features、您应该真正清理 tmp 并重新编译(重复使用 ssstate 应该是安全的)。 可能是检测到的重叠文件是无害的、在这种情况下、将它们添加到 Sstate_DUPWHITELIST 可能是正确的解决方案。 您的版本也可能包含两个不同的冲突版本(例如 BlueZ 4和 BlueZ 5)、而正确的解决方法是解决冲突。 如有疑问、请在邮件列表中询问、分享上述错误和文件列表。
    错误:extern-linaro-toolchain-2016.11-r0.arago33 do_populate_sysroot:如果上述消息太多、建议您擦除 tmp 并重新生成更简单的版本(重用 ssstate 是可以的)。 这可能会修复大多数(但不是所有)情况下的问题。
    错误:extern-linaro-toolchain-2016.11-r0.arago33 do _populate_sysroot:函数失败:state_task_postfunc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然有问题。 对于我来说、很奇怪、我有一台全新的主机、执行指南中的步骤并获得这样的结果。

    错误:opencv-3.1+gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3 do_compile:OE_runmake 失败
    错误:opencv-3.1+gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3 do_tmp: function failed: do_compile (log file is located at /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 gitago+ffb148af-r3/ffbex-r3
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1)/linux-log/linux-make/linux-make-excildc/ex-make-ex-excinj/linux-log/make-ex-excinj/linux-ex-make.tisdc/ex-/linux-log-/linux-make.tisdc/ex-make.tisdc/ex-/linux-log-/linux-make.tisdc/ex-make.tisdc/ex-/linux-make-ex-/linux-make.tisopr-log/linux-make.tisdc/ex-log/linux-make.tisdc/ex-make-ex-make.tisdc/ex-linux-make.tis
    
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake check-build-system cmakeFiles/Makefile.cmake 0
    |/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -E cmake_progress_start /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/CMakeFiles /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ClakeFiles/progress.marks
    | make -f CMakeFiles/Makeile2
    |全部: 进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | make -f 3rdparty/openexr/CMakeFiles\IlmImf.dir/build.make 3rdparty/openexr/cmakefiles/Ilmimakeif.dir/depend
    | make -f modules/core/cmcv_build/highed/modules pv_modules/opencv_modules /highpcv_modules /highv_build/highv_modules /p_modules /highepcepguies/opencv_build/high_modules /cv_modules
    
    
    
    
    进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build &/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -E cmake_depends "Unix Makefiles"/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build &&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -E cmake_depends "Unix AUTOmakes"/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitnc+ffb48af-r3/gefit /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake +gites+r3+geb/build+r3+gites+trad+tres+tres+tru+trad+tru+tradues+tradu/es+tradues+tradues+tradues+tradues+tradu/es+tradueb/es+tradues+tradues+tradues+tradues+trues+tradues+tradues+tradues+tradues+tradues+tradues+tradues+trues+tradues+tradues+tradues+tradues+tradues+trues+tradues /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 color=
    
    
    |[0%]正在生成 OpenCV_imgproc_pch_dephelp.cxx | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imgproc &&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -E echo \#include\"/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/modules/imgproc/modules >openpcc/gupctr_building_depsprisprisprisding_de/sr&tru.inc_guiprisding_depcprisprispr-p+gp_gp_guiprisprisdicon_guies/unions+gp_guies/intran.cn/spr-p_guides+gctran
    离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | make -f modules/highINC/CMakeFiles\OpenCV_highINC_PCH_dephelp_automoc.dir/build.make modules/cd/cmakefiles/openCV_highgui_p_deepoc.edinc/building|
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 o+48bides+trinc/modules /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake >>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imgINC/OpenCV_imgproc_pch_dephelp.cxx
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imginc//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -eecho\#include\"/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake +gitpctres+gides+tradc/modules /es+tres+tres+tres+tres+tradeces+tres+trads/es+tres/simbudeces+tres+trads/emes+tradeces+trads/emes+o+tres+tres+trads/ems/es/seces/simbides/seces/secones+tradecones+tres+tradecones+tres+tres+tres+tres+trads/emones/secones/secones/secones+tres+ >/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/core/OpenCV_core_pch_dephelp.cxx |[0%]用于目标 OpenCV_highi_pchi_pchi_codeces| cd /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitecho+ffb1eb48af-r3 /build/ high/modules+neces+gid/es+tres+tradeces+neces+tres+gid/es+tres+tres+neces+trads/e+tres+neces+trads/e+g/es+tres+neces/codes/codeces+g/es+neces/codes/codes+g/es+ges+tres+tres+tres+tres+tres+neces/codes/codeces+ges+ges+ges+neces/codes+ges+g/es+ges+ges+ges+neces+tres+tres+tres+g /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    正在离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imgproc &&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -E echo AUTOint\ testfunction\(\)>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 gitdir+ffb1high48af-R3/build/modules/imgproc | opencc/modules /make_cv oprue_modules/smcprue.gepgui_modules
    | opencv_modules /gui_modules /make_cprue_modules /make_cv_modules | git_defines/cv_modules
    进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/模块/imgcodeces&&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -e echo AUTOint\ testfunction\(\)>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitcpr+gpc+r3+build/imides+gides+tr+gv3+gides+g/modules |/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    正在离开目录
    
    
    
    |/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'|[ 0%]针对目标 OpenCV_highgui 的自动 MOC | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOC+ffb1eb48af-R3/build/模块//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -e cmake_autogui /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gites+ffb1eb48af+r3和/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 bidr3模块\o/es+tru+tru/es+tru+tru/es+tru+tru/ues+trues+tru/ues+trues+tru/ues+tru/uoides+trues+trues+trues+trues/bues+truo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</eo</e>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 >>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imgINC/OpenCV_imgaf_pch_dephelp.cxx
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imginc/excec /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -e echo{>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitoc+gitctr+video/builde/video_depcc/modules /video+video+video+cc/modules /video+video+pvideo+video+cc/modules /video+video+video+video+video+cc/modules /video+video+video+video+cus/en_modules bvideo+video+video+video+video+video+video/modules /modules /guideo+video+video+video/modules /modules /modules /inc/inc/
    进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitiles AUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ imgcodec&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -E echo \\\\\\\\\\\\\\\ 0\>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitinc+ffb48af-r3 /build/Ch+trad+gides+tres+trad+g/es+tradecs/es+trues+trues+tru+tru+trues+tru+trues+trads/es+trues+trues+tru+trues+trues+trues+trads/es+trues+trues+tradecues+trues+trues+trues+trues+trues+trues+trues/codecnecs/es+trues+trues+1ges+try+1ges+try+try+tres+try+tres /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 color=
    
    
    |[0%]正在生成 OpenCV_videio_pch_dephelp.cxx | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/automotive//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -E echo \#include\"/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake gitefinc+ffb48af/gitefinc/modules+tradc/es+gides+tradc/es+tru+video+video+tradeces+tradc/es+tradc/es+tradeces+tradc/es+tradeces+tradc/es+tradeces+tradc/es+tradeces+gove+try+tradeces+try+try+tradc/es+gove+tradecues+tradecues+tradecues+tradecues+try+trads/tides+trads/bvideo+tradecues+tradecues+tradecues+try+tradecues+trads//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 color=
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/video&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -E echo int\ testfunction\(\);>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitidirc+ffb1eb48af-R3/build/ modules/video/opencvideo_pio_pchodeces+gebr3 +/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 color=
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/video&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -E echo int\ testfunction\(\)>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/video/openCV_video_pH_help.cxx
    |/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 video+48af/video+r3/bvideo+video+video+video+video+r3/video+video+video+tro+bvideo+video+video+video+video+r3模块|/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/video/OpenCV_videio_pH_dehelp.cxx | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/ modules/videoid/videoido+e video+gitaf+r3+b+video+video+b+video+b1r3+video/build/video+bvideo/video+video+48nc/modules /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | make -f modules/imgproc/cmakeFiles\OpenCV_imgdir_pch_dephelp.dir/build.make modules/imgproc/cmakefiles/opencvide_imgproc_c_ph_depediru.build|
    scanning+p2+video+pvideo+video/maked/video+video+video+video+video+video+video+video+video+video+video/2_modules
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    | out_modules
    
    :/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/lib/gstreamer-1.0/include /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/gphoto2 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'|[0%]生成 CXX 目标模块/imgproc/cmakeSystem 文件/OpenCV_imgperc_deephelp.dir/OpenCV_imgdk_pcc_help.cxx.o |[1%]生成 Cvideo+coverview/overview/overview/oveus&trintran/ove-overview/overview/ideo+cepo/overview/overview/overview/oveus/overview/overview/oveus&tran/overview/overview/overview/overview/overview/overview/ove&tran/overview/ove-system-linux-overview/overview/overview_de&tran&tran&tran&tran&tran/overview/overview/overview/ove-system-linux-overview/overview/overview/overview/overview/ove-system-system-overview/overview/overview/overview/overview//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/lib/glib-2.0/include /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/glib-2.0 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/gstreamer-1.0 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/eigen3 /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g sysroot=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=-isSystem/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/arm-gnueabihf/include -fpipe-g -felime-unuse-debug-refix=-wdice-wrefix=-wdice-wde-wde-def=wde-def-rink-out-out-wrefix-wde-de-wrefix-wrefug-wrefix=-w-wde-de-de-wrefix-wrefug-wrefix-wde-dic-wrefus-wrefus-rus-wrefix-wrefus-wrefug-wde-dic-rus-rus-wrefus-wde-dice-de-def-rus-wrefus-wrefus-wrefix-wde-de-de-def-rus-rus-rus-wiss
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/eigen3 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm=/usr/src/debug/opencv/3.1 i/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/buildk/arag/arago-tmp-external-linaro-toolchain/emc/am335x_evm-linux-gnueabi/opencvp/3.1+gittisdc/linux-membr/linux-linux-membr/linux-linux-linux-membr/linux-linux-float/linux-linux-membid/linux-membid/linux-membid/linux-membid/linux-linux-memboftisdc/linux-linux-membid/linux-linux-membr/linux-linux-linux-in/linux-inc/linux-inffi+3pec/linux-membr/linux-linux-linux-linux-linux-membid/linux-inffi+3pec/linux-membr/linux-linux-linux-linux-membid/linux-membid/linux-in/linux-inffie-float/linux-linux-membid/linux-linux-linux-memb/ sysroot=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=-issystem/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/gnuebihf/include -fipe-g -felime-unuse-r3-debug-refix=wde-wde-wde-def=wdice-drefix=-wde-wde-def-rink-out-out-wrefix-wde-de-def-wrefug-wrefix-wrefix-wrefug-wrefus-wrefus-wde-dic-rus-wrefix-wde-dice-def-wrefix-wrefus-wrefug-wrefus-rus-rus-rus-wde-def-rus-rus-wrefus-wrefus-wrefus-rus-rus-rus-de-def-de-def-wission-def-wd /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm=/usr/src/debug/opencv/3.1
    
    离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'| make -f 3rdparty/openexr/CMakeSystem/IlmImf.dir/build.make 3rdparty/openexr/cmakeFiles/IlmImf.dir/build | make[2]:输入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitesf+1r/openebr+1ridr/opidr/opidr/ncpu+-r/unius+1r/unius+1r/unidr/op-r1ridr/op-r/npf-npf-npf-ncp/op/op/off-r/1r/off-ridr/enr/enchinc/op/1r1r/1r1ridr1r&npf-npf-npf-npf-npf-npf-npf-ncp/off-inc/op/off-inc/op/off-inc/op/off-inc/op/off-inc/op/off-r1r1r//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 sysroot=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=-issystem/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihfi/gnuebihf/include -fpipe -g -felime-unuse-debug-type-ine-refix=-wdice-dice-wrefix=-w- un-dice-wrefus-refus-dice-dice-define-define-define-define-define-scout-wine-wine-wine-define-define-define-define-define-define-define-define-dife-define-define-define-define-define-define-scout-ine-define-wine-define-define-ine-dife-define-define-difestion-ine-dife- half.cpp /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm=/usr/src/debug/opencv/3.1
    目标 OpenCV_imgcodecs_pch_dephelp
    | make[2]:离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'| make -f modules/imgcodec/cmakefiles/openCV_imgcodecs_p_buildeds.dir/vpcines+pv_modules | opencv_modules /energ_building_deces+p2+pcv_modules moc_window_QT.cpp | out_building_modules /v_enues+pcv_modules 目录/enues+pcv_modules /v_modules | out_model/enue_modules /enuelpcv_modules /enues+pv_modules /enue_modules /enuelpv_modules | out_builded/v_modules 目录/enues+pcv_modules /enues+p_modules /enues+pv_model/enues+p_modules /enues+pc
    
    
    
    进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'| make[2]:进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitSystem AUTOSystem+ffb1eb48af-R3/build'|[1%] Building CXX object modules/imgcodecs/CMINC Files/OpenECS_imgus_p_h_help+1ebr+tradecs/e+/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -out1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/eigen3 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 -udes+gidr+tradecs/e+tradecs/e+gis/es+tradecs/e+goff-out1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 sysroot=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=-isSystem/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/arm-gnueabihf/include -fpipe-g -felime-unuse-debug-refix=-wdice-wrefix=-wdice-wde-wde-def=wde-def-rink-out-out-wrefix-wde-de-wrefix-wrefug-wrefix=-w-wde-de-de-wrefix-wrefug-wrefix-wde-dic-wrefus-wrefus-rus-wrefix-wrefus-wrefug-wde-dic-rus-rus-wrefus-wde-dice-de-def-rus-wrefus-wrefus-wrefix-wde-de-de-def-rus-rus-rus-wiss
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm=/usr/src/debug/opencv/3.1 echo \#include\"/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/modules/ts/src/precom.HPP\">/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g +gitAUTOC+ffb1eb48inc-R3/build/modules/ts/ts_openCV_ts_ph_deep.cxx | make[2]+trates+trad+trad+trads/es+trads/enu+trad+trues+trues+trads/bides+trues+trues+trads/bides+tres+tres+trues+trues+trads/en/sets/bides+trads.pv/nates+tres+tres+tres+tres+tres+tres+tres+tres+tres+tres+tres+trues/cup/cn/snates+trads.com/support/modules+tres+tres+trads.com/snates+tres+tres+tres+tres+/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/eigen3 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 sysroot=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=-isSystem/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/arm-gnueabihf/include -fpipe-g -felime-unuse-debug-refix=-wdice-wrefix=-wdice-wde-wde-def=wde-def-rink-out-out-wrefix-wde-de-wrefix-wrefug-wrefix=-w-wde-de-de-wrefix-wrefug-wrefix-wde-dic-wrefus-wrefus-rus-wrefix-wrefus-wrefug-wde-dic-rus-rus-wrefus-wde-dice-de-def-rus-wrefus-wrefus-wrefix-wde-de-de-def-rus-rus-rus-wiss
    /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm=/usr/src/debug/opencv/3.1
    来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/6.2.1/bits/basic_string.h:5402
    、| 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/6.2.1/string:52、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/6.2.1/bits/locale_classes.h:40、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/6.2.1/bits/ios_base.h:41、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/6.2.1/IOS:42、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/6.2.1/ostream:38、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/6.2.1/iostream:39、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/3rdparty/openexr/half/half.h:88、
    | 从/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/3rdparty/openexr/half/shalfhalf.cpp:48:
    |/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/6.2.1/cstdlib:75:25:致命错误:stdlib.h:无此类文件或目录
    |#include_next 
    | ^
    |编译已终止。
    | cd /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/ts &&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -E echo int\ testfunction\(\)>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48dir-R3/build/modules/ts/openCV_ts_pch_cp_help.cxx | 3ridefparty/imedir/refiles/openmaked/forthum/oped.mdefintres/spr.pr.pr./o]|'/forthum/forum/forum/maked/forum/out.cpp 文件:'/openmpegino'/o'/ree.3r.mdefino'/o'/ree.3r.pr.pre+mcepo'/o'/o'/for.md/for/for.mdefino'/o'/o'/o'/maked.mpe'/o'/o'/o'/forum.mdefino'/o'/o'.mdefino'/for.md.md.
    
    
    
    | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/ts &&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -E echo{>>/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/ts/OpenCV_ts_ph_dephelp.cxx | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitaf\+ffb1eb48af-r3/builds/ts//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 color=
    |在/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中++/6.2.1/bits/stl_algo:h:59:0、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/6.2.1/算法:62、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/modules/core/include/opencv2/core/base.HPP:53、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/modules/core/include/opencv2/core.HPP:54、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/modules/imgcodec/include/opencv2/imgcodecs.HPP:46、
    | 来自/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/git/modules/imgcodec/src/precomp.HPP:45、
    | 从/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/imgcodecs/OpenCV_imgcodecs_pH_dehelp.cxx:1:
    |/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/6.2.1/cstdlib:75:25:致命错误:stdlib.h:无此类文件或目录
    |#include_next 
    | ^
    |编译已终止。
    | modules/imgcodec/ClakeFiles/OpenCV_imgcodecs_pch_pchep.dir/build.make:74:
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    [用于目标'models/imgcc/cmakefiles/OpenCV_imgcodecs_p_codecs.dir/openCV_imgedecs/es/ edeces/ openccs_modes/ intradeces/Cpregul_edeces/Cpreguledecs/ines/ ines1/opencepgedocs/profiles_modes_modes/ ines/ edeces_modes/ ines1.pregules/ intres/ edeces/ ines/ intres/ ines_modes/ ines1.pregulgedeces/ ines/ ines/ intres/ ines/ ines/ ines/ edeces/ ines/ ines/ ines/ ines/ ines/ ines/ inedocpregedeces/
    ines/ ines/ ines/ ines/ ines/ ines/ ines/ ines/
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    进入目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'|[1%]正在构建 CXX 对象模块/ts/cmakefiles/OpenCV_ts_pch_dep.dir/OpenCV_ts_pac_p_ints_chelp.cxx.o | cd /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm/usr/include/eigen3 +gitdk+1eb48evms/linux-linux-builds/intrad/cn/sink-linux-linux-memory/cn/sechts/snipts/sec/linux-linux-linux-linux-linux-linux-memory/cn/cn/sechts/sechts+1oup/linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-linux-membulk/cn/sec/cn/sec/cn/cn/sechts/sechts/snecnipts/sec/linux-buildc/linux-linux-linux-linux-linux-outs/sec/cn/sec/cn/sec/cn/snechts/sechts/snecnipts/sec sysroot=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=-isSystem/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/arm-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-type-ine-dice-refix=-wdice-wipe-wrefix=w- un-wde-de-define-def-windice-def=we-dout-wip-wrefix=w- un-w- un-wde-def-rus-wde-def-wission-def-def-def-wission-de-de-def-wission-def-wine-def-rus-def-def-def-def-rus-def-rus-wission-wine-def-def-def-def-def-def-def-wine-de-
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /../lib/libopencv_videoio_pch_dephelp.a /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am335x-evm=/usr/src/debug/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    link.txt
    
    /../lib/libopencv_videoio_pch_dephelp.a -P CMakeFiles/OpenCV_videio_pch_dephelp.dir/cmake_clean_target.cmake | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /../lib/libopencv_videoio_pch_dephelp.a +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build/modules/video&&/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ranlib -E cmake_link_script cmcedir files/OpenCV_video_pH_help .linux-gcvideo/begio.micro-video=video.micro-video.micro-r.micro-r.inc_linux-video.micro-video/linux-video.micro-video.micro-video.micro-video.micro-video.micro-video/linux-video.micro-video.micro-vide
    离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    |[1%]构建目标 OpenCV_videio_pch_dephelp
    |[1%]链接 CXX 静态库./../lib/libopencv_imgproc_pch_dephelp.a
    | cd /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOPROC+ffb1eb48af-R3/build/imgctrab_modules |/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -pctrad_inc_gempc.gepctrab_g_modules
    |/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake link.txt
    
    /../lib/libopencv_imgproc_pch_dephelp.a /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /../lib/libopencv_imgproc_pch_dephelp.a -gimpc.gec_gepcep_proc/regul_proc/gepcep_gepcep_gepcep_modules |/home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ranlib
    离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    |[1%]构建目标 OpenCV_imgproc_pch_dephelp
    |[1%]链接 CXX 静态库./../lib/libopencv_core_pch_dephelp.a
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1
    /../lib/libopencv_core_pch_dephelp.a | CD /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOC+ffb1eb48af-R3/build/modules/core_deepctrad_/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake | openccs_model_cv_model_eme.tccs_ec_modules link.txt /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake
    /../lib/libopencv_core_pch_dephelp.a /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ranlib
    离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    
    
    
    
    
    
    |[1%]构建目标 OpenCV_core_pch_dephelp |[1%]链接 CXX 静态库./../lib/libopencv_ts_pch_dephelp.a /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /../lib/libopencv_ts_pch_dephelp.a | cd /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake /home/pmarcinkowski/am335x/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ranlib +gitcv+ffb1eb48af-r3/builds/ts/ts//home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/cmake -pcmpv_model_en_cepts.gcpcus/env_linux_make_modules+cepts_linux-make_linux-make_linux-make_linux-regules/secnecnechts.gcepts.pc.ts.pcepts_/cn/septs.pregnecnecnecnecnechts.gcepts.link.txt /../lib/libopencv_ts_pch_dephelp.a 离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    |[1%]生成的目标 OpenCV_ts_PCH_dephelp
    | make[1]:离开目录'/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/build'
    | Makefile:163:目标'all'的配方失败
    | make:***命令
    :[1外壳代码:1:从命令退出错误代码。
    |错误:OE_runmake 失败
    |错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+ffb1eb48af-R3/temp/log.do_compile.16490)
    错误:任务3949 (/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/opencv/opencv_3.1.bb、do_compile)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:尝试执行3729个任务、其中1281不需要重新运行。1
    等待0个正在运行的任务完成:
    
    摘要:1个任务失败:
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/opencv/opencv_3.1.bb、DO 编译
    摘要:显示了21条警告消息。
    摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。
    

    此致、

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已安装 Host Setup 步骤中的所有必要内容并将默认 shell 更改为 bash。 另请参阅 链接、因为 processor-sdk-04.00.00.04-config.txt 尚未上传、并且 processor-sdk-03.03.00.04-config.txt 需要 gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabih 工具链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我清理了所有内容、并使用提供的链接 u (版本03.03.00.04)和 gcc 5.3-2016.02重新开始。

    我仍然有问题:

    pmarcinkowski@RDD-Ci-Ubuntu:~/AM335x/tisdk/build$ machine=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
    note:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    正在解析配方:100%|################################################################################################################################################################################ |时间:00:00:54
    解析了2344 .bb 文件(0个缓存、2344个解析)。 2940个目标、498个跳过、0个屏蔽、0个错误。
    注意:解决任何缺失的任务队列相关性
    
    生成配置:
    BB_VERSION ="1.30.0"
    BUIL_SYS ="x86_64-Linux"
    NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-16.04"
    TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="AM335x-EVM"
    发行版 ="Arago "
    distro_version ="2016.12"
    tune 特性 ="arm armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard"
    target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:70283e8e915126b57e30cc7fcf5286a9435c3829"
    meta-arago-distro
    meta-arago-ado-extras ="标题:c0e32cc7615f7483ae3a674221dd633205b28ee3"
    meta-q5 ="标题:2b1871f0d139dc3caaa779a32a1931409c245a36"
    meta-networking
    meta-ruby
    meta-python
    meta-OE
    meta-gnome ="标题:55c8a76da5dc099a7bc38495c672140cedb78e"
    meta-ti ="标题:ed06c3bb58493a40b6fe584251a94f067fc9bdf7"
    meta-linaro-toolchain
    meta-optee =
    "标题:2f51d38048599d9878f149d6d15539fb97603f8f"元数据 ="head:ff8c8859434e56894accc5a63980c1b8904eb935"
    
    注:准备运行队列
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行运行队列任务
    错误:input-utils-1.0-r0 do_compile:OE_runmake 失败
    错误:input-utils-1.0-r0 do_log |编译
    
    失败
    
    |函数:/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/input-utils/1.0-r0/temp/log.do_compile.8344文件:编译失败|编译失败|编译失败|函数:编译失败|以下文件:/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/input-utils/1.0-r0/temp/log.do_compile.8344:编译失败:编译失败|编译失败:编译失败|函数: make -j 6 destdir=/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/input-utils/1.0-r0/image strip=
    | make.config:1:***空变量名。 停下。
    |错误:OE_runmake 失败
    |错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/input-utils/1.0-r0/temp/log.do_compile.8344)
    错误:任务2773 (/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-devtools/input-utils/input-utils_1.0.bb、do_compile)失败、退出代码为"1"
    注意:任务摘要:已尝试3710个任务、其中3703不需要重新运行、1个任务失败。
    等待0个正在运行的任务完成:
    
    摘要:1个任务失败:
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-extras/recipes-devtools/input-utils/input-utils_1.0.bb、DO 编译
    摘要:显示2条错误消息、返回非零退出代码。
    

    我的默认 shell 是 bash。

    让我尝试编译04.00.00.04版。

    此致、

    Piotr M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、您能否发布此命令的反馈 ls -al `哪个 sh`

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用不同的连接(ssh,我在远程计算机上工作)来运行此命令(否。 Conf/setenv)、因为我已经开始删除所有要从新的 repo 开始的文件:

    pmarcinkowski@RDD-CI-Ubuntu:~/AM335x$ ls -al `which sh`
    lrwxrwxrwxrwx 1 root root 用户4 Jul 4 06:57 /bin/sh -> DASH 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DASH 有时可能与 bash 不同,您必须按照 Host Setup 步骤中的说明将默认 shell 更改为 bash:
    默认情况下、Ubuntu 使用"dash"作为/bin/sh.的默认 shell 必须通过运行以下命令重新配置为使用 bash:

    sudo dpkg-reconfigure dash

    当要求您使用破折号作为默认系统外壳时,请确保选择“否”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有问题、我将尝试使用更改的 shell 构建03 (但结果将在星期一)。 版本04为我提供了另一个错误:

    pmarcinkowski@RDD-Ci-Ubuntu:~/AM335x/tisdk/build$ ls -al `哪个 sh`
    lrwxrwxrwx 1 root 4 jul 7 7 7:26 /bin/sh -> bash
    pmartiskowski@RDD-CI-Ubuntu:~/AM335x/bake/buildk/build1############################################ AM-image######################################################批处理虚拟机
    :批处理########################################################## |时间:0:00:01
    从相关性高速缓存加载了3236个条目。
    注意:解决任何缺失的任务队列相关性
    
    生成配置:
    BB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64-Linux"
    NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-16.04"
    TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="AM335x-EVM"
    发行版 ="Arago "
    distro_version ="2017.05"
    tune 特性 ="arm armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard"
    target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="头:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
    meta-arago-distro
    meta-arago-ado-ado-extras ="头:b727bf8fce8e9cb5a6b5b5b5b48c45008853
    meta-ebrowser。 ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
    meta-qt5 ="标题:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8bb90da9b4c1"
    元网络
    meta-ruby
    meta-python
    meta-OE
    meta-gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti ="标题:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
    meta-linaro-toolchain
    meta-optee. ="head:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
    meta ="head:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"
    
    正在初始化任务:100%|############################################################################################################################## |时间:0:00:19
    注意:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 DO:QA 问题:gnutls-openssl 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 do_package:QA 问题:gnutls-dbg 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 do_package:QA 问题:gnutls-staticdev 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 do_package:QA 问题:gnutls-dev 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 do 包:QA 问题:gnutls-doc 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 do 包:QA 问题:gnutls-locale 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    警告:gnutls-3.5.3-r0.arago0 do 包:QA 问题:gnutls-bin 具有不兼容的许可证。 不包括封装。 [不兼容的许可证]
    错误:linux-ti-stage-4.9.28+gitAUTOINC+eed43dINC-r22c.arago5.tisdk3 do_compile:os_runmake 失败
    错误:linux-ti-stage-4.9.28+gitAutoC+tis43d1050-r22c.arago5.dlog+tisd3+tisdlog.out3文件
    中存储的 tisdlog+tisd3+tis43dlog+tisdout_function /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.28
    
    
    :/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.28 make -j 6 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E zImage CC=arm-linux-gnueabihf-gcc -Mno-thumb-interwork -marm -fuser-ld=bfus-ld=arm-linux-gnueabihf-cc.bfd LOADDR=0xtb
    |注意:make -mcp -st=g3b=gmcp gd=gd=gdspc -mcp -mcp gd =gd =g3b=gdb.gdb.gb
    
    |
    注意:-std=gd=mcp make -j 6 HOSTCC=gcc HOSTCPP=gcc -E AM335x-boneblack.dTB
    |注意:make -j 6 HOSTCC=gcc HOSTio=gcc -E AM335x-bonegreen.cpp
    |注意:make -j 6 HOSTCC=gcc HOSTCC=gcc =gcc -g3bone-dcpp
    
    | gdcpp 失败|注意:-j-mce-tb -mcc -gc -gc -mcc -gc -deviccc =gc -dcc=g3b.gc -gc -dcp.gc -dcp.gc -dcp.gc -mcp:gc -d
    include/config/kernel.release
    | CHK include/generated /uapi/linux/version.h
    | GEN /Makefile
    | CHK include/generated /utsrelease.h
    |使用/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source 作为内核源
    | CC scripts/mod/empty.o
    |抄送 scripts/mod/devicetable-offsets.s
    | MKELF scripts/mod/elfconfig.h
    | HOSTCC scripts/mod/modpost.o
    | HOSTCC scripts/mod/sumversion.o
    | GEN scripts/mod/devicetable-offsets.h
    | HOSTCC scripts/mod/file2alias.o
    | HOSTLD 脚本/mod/modpost
    | CHK include/general/timeconst.h
    | CHK include/general/bounds.h
    | CHK include/general/asm-offsets.h
    |调用/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source/scripts/checksyscalls.sh
    | CHK include/general/compile.h
    | GEN USR/initramfs_data.cpio.gz
    | As /usr/initramfs_data.o
    | ld /usr/built-in.o
    | CHK 内核/config_data.h
    | DTC drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb
    | dtb drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
    | As drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.o
    | LD drivers/GPU/DRM/tilcdc/built-in.o
    | rm drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S drivers/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb
    | LD drivers/GPU/DRM/built-in.o
    | LD drivers/GPU/built-in.o
    | LD drivers/built-in.o
    | LD vmlinux.o
    | MODPOST vmlinux.o
    | GEN .version
    | CHK include/generated /compile.h
    | UPD include/generated /compile.h
    | CC init/version.o
    | LD init/built-in.o
    | KSYM .tmp_kallsyms1.o
    | KSYM .tmp_kallsyms2.o
    | ld vmlinux
    | SORTEX vmlinux
    | SYSMAP System.map
    | objcopy arch/arm/boot/Image
    |内核:arch/arm/boot/Image is ready
    | LZMA arch/arm/boot/compressed/pigy_data
    | As arch/arm/boot/compressed/pigy.o
    | LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
    | objcopy arch/arm/boot/zImage
    |内核:arch/arm/boot/zImage is ready
    | CC scripts/mod/empty.o
    |抄送 scripts/mod/devicetable-offsets.s
    | MKELF scripts/mod/elfconfig.h
    | GEN scripts/mod/devicetable-offsets.h
    | HOSTCC scripts/mod/sumversion.o
    | HOSTCC scripts/mod/modpost.o
    | HOSTCC scripts/mod/file2alias.o
    | HOSTLD 脚本/mod/modpost
    | make[3]:***没有规则可以使目标'arch/arm/boot/dts/AM335x-icev2-uTbi-stop。
    | arch/arm/Makefile:336:目标'AM335x-icev2-PRU-ex-eedio.dtb'的配方失败
    | make[2]:***[AM335x-icev2-PRU-1050-uio.dtb]错误2
    | Makefile:150:目标'sub-make''s'sub-make'的配方失败
    | tise'+d3+dmake'+dege'+d1+d1+d3e'|make's'+tisoe's1+tisoe'+d1+d1+d1+dese'|'|tise1+tise'|make's1+tise'.make'+d1+g1+d1+dmake's'|make's'|make's'|make
    
    
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.28
    函数失败:do_compile (日志文件位于/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.28 +gitAUTOINC+e43d1050-r22c.arago5.tisdk3/temp/log.do_compile.393)
    错误:任务(/home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:do_compile)失败、退出代码为"1"
    
    第二个键盘中断、停止...
    
    
    摘要:1个任务失败:
    /home/pmarcinkowski/am335x/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb:DO 编译
    摘要:显示了7条警告消息。
    摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够构建版本03。 但版本04不会生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您实际上不需要不生成的设备树,则可以尝试提取此归档文件/图层并将其添加到 conf/bblayers.conf 的末尾。 (希望插入文件能够正常工作。)

    注:我不认为这是答案。 这只是解决根本问题。

    e2e.ti.com/.../devtree_5F00_remove.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我构建了 Processor SDK 4、没有任何问题。