This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0001:客户所需的设计文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609943/tidep0001-design-files-needed-for-customer

器件型号:TIDEP0001

大家好、

我的客户对 TIDEP0001设计感兴趣、并希望查看文件本身。 从我们的 EtherCAT 通信开发平台网页上、他只能下载返修格式的设计文件。

是否可以获得采用光绘文件格式的此文件?

最重要的是、我尝试通过在线光绘查看器打开返修卡、但出现运行时错误。 我该怎么做?

提前感谢您的参与和帮助。

此致

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处下载 Allegro 免费查看 器:.bRD 格式的 www.cadence.com/.../allegro-downloads-start.html 文件是 Cadence Allegro PCB 布局文件、而不是 Gerber。