This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:在 Linux/Processor-SDK_OMAP138上生成顶层 makefile 时出错

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609879/linux-processor-sdk-omapl138-top-level-makefile-make-error-when-make-top-level-at-linux-processor-sdk_omapl138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

工具/软件:Linux

我 安装处理器 SDK-Linux-omapl138 (2017年6月28日)

我的 Linux 是 Ubuntu 14.04、SDK 安装没有问题

但是、该 SDK 存在许多问题。

最重要的是、顶级 makefile 会使用以下消息进行错误处理

 "没有使目标'linux-dtbs'成为'linux'所需的规则。  停止"

请提供解决方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 我没有时间调试这个问题。
    但是、我已经验证了构建内核工作的以下步骤:
    e2e.ti.com/.../2235065

    使用上面链接中描述的命令来构建您的内核映像和 DTB 文件。

    此致、
    Yordan