This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:eMMC 和网络引导

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609548/processor-sdk-am335x-emmc-and-network-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358
第一。  当我为 AM335x EVM 加电时、如何使其直接从网络引导、而不是从 SD 卡引导。
它当前从 uSD 卡加载 U-Boot。 如果没有 SD 卡、则根本无法启动。
它只是重复打印。
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
 
如果我要使用 EVM 套件随附的 TI 提供的 SD 卡,我会收到以下消息...
U-Boot SPL 2011.09 (2012年4月08日- 18:29:14)
未实现德州仪器版本检测
EEPROM 中的幻数不正确
Read_EEPROM()失败
 
这似乎是因为它上面有一个真正的旧版本的 U-boot。
 
当我使用我们按照 TI 说明创建的 SD 卡进行引导时、系统会引导至 u-boot
然后正确进入 Linux。 但是、我们希望完全使用完成以下非 SD 启动选项
a.从 eMMC 引导-用于生产
b.从网络引导-用于开发目的
 
有关如何修改 EVM 以完成这些操作的清晰说明将非常有帮助。