This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:以太网至 PCIe

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609657/linux-tms320dm8148-ethernet-to-pcie

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我们计划使用 以太网转 PCIe 连接到 DM814x 的 PCIe 接口。 我想检查是否有人使用过任何以太网连接到 PCIe 芯片

在 DM8148上? 在 DM814x 上测试了哪些芯片。 对此是否有任何警告?

我们在 DM8148上使用 Linux 2.6.37内核。 (DM814x 3.8 RDK)作为我们的基础端口。

谢谢、

Sriram