This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2Sx:当 IPU1_C1进入中断处理程序中的无限循环时、IPU1_C0不会 printf 任何内容、也不会响应 UART 输入

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608782/tda2sx-ipu1_c0-will-not-printf-nothing-and-not-be-in-response-to-uart-input-when-ipu1_c1-got-into-endless-loop-in-an-interrupt-handler

器件型号:TDA2Sx

您好、专家!

我 最近发现了一个问题。当  IPU1_C1进入 中断处理程序中的无限循环时、IPU1_C0不会 printf 任何内容、也不会响应 UART 输入。我想知道它的原因。

我使用 VISION_SDK 版本2.09。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使 IPU1_C1进入无限循环、IPU1_C0也应响应。
    如果您怀疑 IPU1-C0挂起或损毁、请连接 CCS 并进行检查

    此致、Shiju