This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM437X:使用 AM437x Linux SDK 在 EVM 上加载 Python 应用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609887/linux-tmdsevm437x-load-python-application-on-evm-with-am437x-linux-sdk

器件型号:TMDSEVM437X

工具/软件:Linux

您好!

我在 Python 中创建了一个应用、现在我想使用 Linux SDK 将其加载到 EVM 板上。

我该怎么做???

EVM- TMDSEVM437X  

SDK - ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin

请分享步骤或相同代码以成功解决此问题。

此致、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已经在 Sitara 论坛中重复发布和讨论:

    e2e.ti.com/.../609886

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 Sitara 处理器论坛以及 Linux 论坛中发布了该帖子、其中包括 Linux SDK 和 TI AM437x EVM。

    实际上、我期望有一个明确的指南、用于在模块上移植提及的 SDK 的 TI EVM 上实现 python 应用。

    但仍未解决。

    此致、
    Dhara