This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL1837MOD:DEVM_PowerOnDevice()故障:-14 WiFi+蓝牙

Guru**** 2587655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608563/linux-wl1837mod-devm_powerondevice-failure--14-wifi-bluetooth

Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

工具/软件:

imx6D

内核 Linux 3.10.53 /4.1.1

BlutopiaPM 4.0.3.0.1.0

您好!

在我的定制板上、有 wl1837芯片。 首先、我检查无线网络。 无线网络没有问题。

其次、我要检查蓝牙功能。 我停止 wifi、启动示例 LinuxGATM_SRV

我遵循您的指示

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_GATM_Demo_App

还可以,很棒!

‘s 我在 LinuxGATM_SRV 之后启动 wifi、它始终正常

但是,如果 wifi 在 LinuxGATM_SRV 之前启动,则该示例将不起作用:

命令控制台:1 1 :

BTPM_Initialize()成功:0。
DEVM_RegisterEventCallback()成功:5.
GATM>10 1. 

命令控制台:10 1.

DEVM_PowerOnDevice()故障:-14,未知错误。
功能错误。 

但是,如果我使用 hcitool,则可以 :

lsub

Bus 001 Device 003:ID 0424:ec00

Bus 001 Device 002:ID 0424:9514

总线001 Device 001:ID 1d6b:0002


hciconfig -a

hci0:类型:BR/EDR 总线:UART

BD 地址:MTU:31:3E:8A:A4 ACL RX:1021:6







SCO 特性:180:4:547:0:0:00:00:00:00:00 SCO 错误 0xFF 0xFE 0x2D 0xFE 0xdb 0xff 0x7B 0x87

数据包类型:DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3

链路策略:RSWITCH 保持监听

链路模式:从器件接受

名称:''

类:0x001f00

服务类:未指定

的器件类:无效的器件类!

HCI 版本:4.1 (0x7)修订版本:0x0

LMP 版本:4.1 (0x7)子版本:0xac03

制造商:Texas Instruments Inc.(13)


hcitool dev

hci0 5C:31:3E:DC:XX:XX


hcitool

扫描...

7C:2F:80:A9:XX:XX SL610H PRO

00:23:12:38:XX:XX MAC-design02

5C:E0:C5:AB:XX:XX 笔记本电脑 

您可以看到,我的 HCI 配置:

Kim{

compatible ="Kim";

SHUTDOWN_GPIO =<174>;//此电路板的 BT_EN GPIO - Bank6、pin14

DEV_name ="/dev/ttymxc2;// UART3

flow_Cntrl =<0>;// RTS/CTS:由于 RTS/CTS 交换、因此未启用!!

BAUD_RATE =<115200>;//最大位速率,其中 FLOG_CNTR=0,对于 FLOG_CNTR=1

,为3000000 }; 


请帮助我们解决问题。


此致

Thomas Rauturau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    请使用以下有关 WL18xx 相关问题的 e2e 论坛:

    e2e.ti.com/.../307

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我在好论坛中移动我的帖子

    谢谢

    此致、

    Thomas