This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:VBAR CP15 C12寄存器

Guru**** 2554870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608813/am4372-vbar-cp15-c12-register

器件型号:AM4372

大家好、

我想准备多个矢量表、并创建一种机制来根据模式切换表。

是否可以使用 上面的 VBAR (CP15 C12寄存器)?  

我根据以下 Starterware 进行了设计。

C:\ti\pdk_am437X_1_0_6\packages/ti\starterware

此致、

Sasaki

CP15 C12.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您想要做什么的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将在应用程序中实现三种模式。
    这些模式可能在程序执行期间发生变化。
    我想为每种模式准备一个专用矢量表。
    例如、当使用 GPIO 中断时、我想更改每种模式的跳转目标。

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 RTOS 团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、

    我不确定这是如何实现的。 如果可以根据 A9上选择的模式提示多个矢量表、则需要检查并布置回这里。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Lalindra-San、

    感谢你的答复。

    我将尝试实施。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    要进一步帮助您、请访问此链接 stackoverflow.com/.../relocate-the-arm-exception-vectors 我认为其中包含的信息将对您的实施非常有用。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali-San、

    感谢您提供的有用信息!
    我在链接中找到了解决此问题的提示!
    stackoverflow.com/.../22650853

    此致、
    Sasaki