请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 大家好、
我目前正在使用 CCS v7.0在定制硬件板上为 C6657目标器件开发项目。
我已下载并安装用于 C665x 版本3.3.0.6的 SDK、安装 SDK 后、我在文件夹中找到了 CSL 文件
pdk_c665x_2_0_5\packages/ti\CSL
我找到了很多文件夹和文件、我很困惑!
除了缺少的文档(在发行说明中、我找不到对 CSL/docs/csldocs.chm 的引用、但无论如何都有 html 文件)、我不知道如何仅隔离 C6657目标器件相关的 CSL 模块所需的文件。 尤其是、如果我能够获得准确的信息、那对我来说将是非常棒的
1)哪些是文件夹、其中包含我在项目中链接我在文件夹中获取的库时应包含/引用的文件
\\pdk_c665x_2_0_5\packages/ti\cSL\lib\c6657\c66\release
2)是否有关于如何重建库子集的任何说明、包括在 C6657上运行且无需为器件的所有外设实施驱动程序所需的所有文件(*。c 和*。h) (我在航空电子公司工作、为了遵守 Do-178C 认证规则、我需要识别软件项目包含/链接的所有源文件、但 很抱歉、软件包中 CSL 文件的组织不起作用!)
谢谢你