This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5708:配置文件

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608968/ccs-am5708-configuration-file

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件: AM5706

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队成员

 

我们尝试将 JTAG 连接到 CCS,但找不到此处列出的 AM5708处理器… 我们选择了 AM571X 系列处理器、能够检测到内核。 是否有适用于 AM5708处理器的 CCS 配置文件? 或者 AM571X 系列处理器配置是否适用于 AM5708?

 

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 与在 e2e.ti.com/.../608649上发布的客户是否相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 Biser -

    不、我认为这是不同的。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我尝试了 CCS 7.2、可以选择 AM5706/08。 您可能使用的是较旧版本的 CCS,请更新 CCS--->帮助-->检查更新如果有用,请尝试 CCS 7.2。

    从 GEL 的角度来看、客户应使用 AM571X GEL 文件、但可能需要根据他们的 DDR 和 PMIC 进行一些修改。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我们咨询了 CCS 团队、AM570x 的仿真更新随 CCSv7.0版本一起推送、该更新可用于所有 CCS 版本、因此您可以更新 Sitara 芯片支持包以获取更新。

    此外、我在这里针对如何为 AM5708创建目标配置文件的回答:
    e2e.ti.com/.../608649

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul