This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:L1高速缓存问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607551/rtos-am3352-l1-cache-questions

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如果我们要启用 L1高速缓存奇偶校验、则应启用它
缓存失效前还是缓存失效后

在 TI 或 ARM 的手册中找不到启用 L1高速缓存奇偶校验的过程。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3352

    工具/软件:TI-RTOS

    您好!

    默认情况下、"L1数据缓存硬件别名支持"似乎已启用。
    请告诉我有关高速缓存硬件别名的更多详细信息、
    例如不使用此功能的缺点。 我们是否应根据默认设置使用它?

    此致
    库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将此问题发布到 ARM 社区论坛、以便专家对该问题做出响应。 传统的智慧将表明,在无效后应启用奇偶校验,以便在刷新到最新状态后启用奇偶校验,但 ARM 专家将能够确认这一点。 n`t 在 RTOS 软件中启用奇偶校验位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    谢谢你。

    请告诉我第二个问题是否有任何信息
    "L1数据高速缓存硬件别名支持..."

    实际上、我已经在 ARM 论坛上发布了问题、但在那里没有得到正确的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    我们不确定使用或不使用 ARM L1数据高速缓存硬件别名支持的性能差异、因此我们在 ARM 论坛上提出问题以获得更好的响应。

    让我也与一些内部人员核实一下、如果我有任何反馈、我会在这里发帖。

    Lali