This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4379:支持 WL18xx

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609435/rtos-am4379-support-for-wl18xx

器件型号:AM4379

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

处理器 SDK-RTOS 是否支持 WL18xx 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    我认为 WL18xx 是 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx。 从简介中可以与 AM437x EVM 配合使用。 但我不知道 Proceossor SDK RTOS 中支持该功能。

    它列出了 Linux 和 Android 作为入门指南。 在研究"集成 TI 蓝牙堆栈"时、这是在 Linux 操作系统中进行的、而不是在处理器 SDK RTOS 中进行的。

    此致、Eric