This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何为 OMAP-L138 LCDK Linux OS 分配静态 IP 地址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607941/linux-how-to-assign-static-ip-address-to-the-omap-l138-lcdk-linux-os

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138DP83640

工具/软件:Linux

大家好、我正在尝试了解需要进行哪些更改才能使 Linux 在定制板上与 OMAP-L138 LCDK 一起提供。

主要区别在于定制板具有 RMII 接口、并使用 DP83640 TI 以太网 PHY。  

当我使用 U-boot 启动 Linux 时、我可以看到 Linux 检测到 PHY、并且确实打印链路速度高达100Mbps。

但无法访问 DHCP IP 地址。 我希望至少能够分配静态 IP 地址、您能告诉我如何分配。 谢谢。

目标上运行的 Linux 的输出:

root@omapl138-lcdk:~# ifconfig
eth0 Link encap:以太网 HWaddr 42:BA:B3:0E:EA:B3
inet6 addr:fe80:40ba:b3ff:fe0e:eab3/64范围:Link
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:8错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:1112 (1.0 KiB)
中断:33

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1/128范围:Host
运行 MTU:16436公制:1的上环回
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:0
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用介意它现在正在工作:)谢谢。