This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:从 Windows 读取/写入 SDCard 数据:在记录到 SDCard 后(通过 TI 的 MMC_write()),Windows 操作系统不能使用该数据

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608759/ccs-tms320c5535-read-write-sdcard-data-from-windows-after-record-to-sdcard-via-ti-s-mmc_write-the-data-is-unavailable-from-windows-os

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

从 Windows 读取/写入 SDCard 数据:在记录到 SDCard 后(通过 TI 的 MMC_write()) ,数据在 Windows 操作系统中不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    您能否分享一下这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、

    请提供一些详细信息吗? 您的意思是"无法从 Windows 中使用"?
    在使用 SD 卡之前、您是否正确格式化了 SD 卡?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Windows 10上的 SDCard 格式为 FAT32 -成功  

    2.将 SDCard 作为 MMC 设备安装到 DSP 系统- 成功  

    3.在 DSP 上通过 MMC_init()、 MMC_open()打开并初始化  -成功  

    4.通过 MMC_write()将数据写入 SDcard  -成功  

    5.将 SDCard 插入 Windows 10计算机进行读取  

     问题:

    -在 Windows 上打开、读取 SDCard 的过程   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、

    不确定您使用的代码库。 如果您使用的是 C55x CSL 3.07、并非所有 SD 示例都可以读回写入 Windows PC 上 SD 卡的数据。 有关演示的一些信息、请参阅示例源代码主 C 文件顶部的自述文件。

    这一个应该能够在 PC C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\mmc_sd\CSL_MMCSD_SdCardFSExample 上读回、此外、请查看此主题 e2e.ti.com/.../58328

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何读回存储数据?
    您建议在 SDCard 上存储数据以供以后在 Windows 上读取的解决方案是什么?