This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:直接固件加载失败,出现错误-多次错误...

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609545/linux-processor-sdk-am335x-direct-firmware-load-failed-with-error---multiple-errors

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

工具/软件:Linux

2。  配置 u-boot 以从 NFS 通过 tftp 和 rootfs 加载内核后、我在内核启动日志中看到以下错误。 如何摆脱这些问题?
 
[25.932200]  remoteproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、并出现错误-2
[25.999729]  remoteproc1:无法加载 AM335x-pru0-FW
[26.020385] PRU-rproc 4a334000.pru0:手动启动 PRU 内核
[26.071511]  remoteproc1:为4a334000.pru0加电
[26.092676]  remoteproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[26.138935]  remoteproc1:request_firmware failed:-2
[26.165960] PRU-rproc 4a334000.pru0:rproc_boot 失败
[26.188357]  remoteproc1:发布4a334000.pru0
[26.230636] PRU-rproc:4a334000.pru0的探测器失败,错误-2
[26.267944]  remoteproc1:4a338000.pru1现已推出
[26.307846]  remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[26.358757]  remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[26.428093]  remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[26.454628]  remoteproc1:无法加载 AM335x-pru1-FW
[26.476545] PRU-rproc 4a33800.pru1:手动启动 PRU 内核
[26.492377]  remoteproc1:为4a338000.pru1加电
[26.525346]  remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
[26.571185]  remoteproc1:Request_firmware failed:-2
[26.599018] PRU-rproc 4a33890.pru1:rproc_boot 失败
[26.623801]  remoteproc1:发布4a338000.pru1
[26.660621] PRU-rproc:4a338000.pru1的探测器失败,错误-2
 
[...]
 
[48.877937] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[48.911066] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 的直接固件加载失败,错误-2
[48.922646] wlcore:错误无法获取配置二进制 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2
[48.936285] wlcore:警告恢复为默认配置
[49.314783] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[49.527433] wlcore:已加载
[60.687371] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[60.714748] wlcore:错误无法获取固件 ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
[61.105948] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[61.117863] wlcore:Error could not get firmware ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
[61.514330] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[61.526247] wlcore:Error could not get firmware ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2
[61.546712] wlcore:错误固件启动失败、尽管重试3次
 
附加了完整的内核启动日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 Linus SDK?
    哪个板? 使用 AM335x 的定制设计还是 TI 参考设计?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还会发布完整的 bootlog (dmesg)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估套件是 TMDXEVM3358、套件 PCB 背面印制了"Ctlg 处理器 AM335x ZCX 基板修订版1.6A" 
    我附加了引导日志:


    U-Boot 2016.05-g6c5519b6fc (2016年12月14日- 19:14:27 -0500) CPU:AM335X-GP rev 2.1 型号:TI AM335x EVM 启用看门狗 的 DRAM:1 GiB NAND:256 MIB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1 读取 uboot.env net:eth0:以太网@4a100000 警告:USB_ether MAC 地址不匹配: PROM 中的地址为 DE:AD:be:ef:00:01 环境中的地址为 d0:ff:50:57:09:E9 ,eth1: USB_ether Press space to abort autoboot in 2 seconds reading uEnv.txt ** Unable to read file uEnv.txt ** link up on port 0, speed 100, full duplex BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 BOOTP broadcast 3 DHCP client bound bound bound bound bound to address 10.5.5.29 (1007ms) 使用 服务器 10.5.5.1中的以太网@4a100000设备 TFTP 在端口0上连接速度100全双工;我们的 IP 地址为10.5.5.29 文件名'zImage-AM335x-evm.bin'。 加载地址:0x82000000 加载:###################################################################################### #################################################### #################################################### ################################ 41.3.1已 传输的 KiB/s 已完成字节= 3473800 (350188十六进 制)链路在端口0上、速度为100、使用以太网@4a100000设备 TFTP 从服务器10.5.5.1传输;我们的 IP 地址为10.5.29文件名'AM335x-EVM.dtb'全双工。 加载地址:0x88000000 加载:### 传输的357.4 KiB/s 已完成字节= 42096 (a470十六进制) 内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x350188 ] ###平展设备树团 b (88000000) 使用0x88000000的 FDT 团 b 启动 将设备树加载到8fff2000,结束8ff46f... 确定 启动内核... [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0 [0.000000] 启动 cgroup Subsys CPU [0.000000]启动 cgroup Subsys cpuacct [0.000000] Linux 版本4.4.4.3.32-gadde2ca9f8 (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 GCC 20160113 (Linaro 5.3-2016.02) 2016年12月1日:13日) ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 指令高速缓存 [0.bbbb]机器模型:TI AM335x EVM [0.0000M] :保留48 MIB at writd000000 [0.000000 CPU 策略:[0.000000 m] 所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。 [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON ) [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:260416 [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=10.5.1:/home/shyam/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/targetNFS、nolock、v3、TCP、rsize=4096、wsize=4096 RW IP=DHCP [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)[0.538] D23字节( 缓存条目:0.5288) 979296K/1048576K 可用(6595K 内核代码、316K rwdata、2412K rodata、268K init、265K BSS、 20128K 保留、49152K CMA 保留、212992K HIGHMEM) [0.000000]虚拟内核内存布局: [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB) [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB) [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x0x800000 (240MB) [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB) [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB) [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB) [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d4004 (9009KB) [0.000000] init:0xc08d5000 - 0xc0918000 (268KB) [0.000000] .data:0xc0918000 - 0xc0967370 (317KB) [0.000000] .bss:0xc0967370 - 0xc09a9a98 (266KB) [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1 [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。 [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。 [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)处找到 INTC、具有128个中断 [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为240000Hz [0.000013] sched_clock:32位为24MHz、分辨率41ns、每894784849ns 换行 一次 TimerFFFF 时钟源:0x0000_max:0x0000FFFF 时钟源:0x0000_FFFF:0x0000.FFFF 时钟源:0x0000.000ns 79635851949 ns [0.000043] OMAP 时钟源:24000000 Hz 上的 Timer1 [0.000198]时钟源探针:未找到匹配的时钟源 [0.000369]控制台:彩色虚拟设备80x30 [0.000396]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0' [0.000401]取代,这可确保您仍能看到内核消息。 请 [0.000407]更新您的内核命令行。 [0.000426]校准延迟环路... 996.14 BogoMips (lpj=4980736) [0.089212] pid_max:默认值:32768最小值:301 [0.089334]安装高速缓存哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.08934]安装点高速缓存哈希表条目:2048 (顺序: 1、8192字节) [0.090010]初始化 cgroup 子系统 IO [0.090039]初始化 cgroup 子系统存储器 [0.090074]初始化 cgroup 子系统设备 [0.090088]初始化 cgroup 子系统冷冻库 [0.090101] 一致性初始化 cgroup 子系统事件[0.090111]初始化 cgroup 子系统缓冲区 P136 CPU 写入:CPU OK [ 0.090537]为0x80008200 - 0x80008258 [ 0.092405] devtmpfs 设置静态身份映射:已初始化 [ 0.103559] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分变量 c rev 3 [0.116576] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败 [ 0.171385] dleff_clock_max:0xFFFFFF:0xFFFF cycles:0xFFFF:0xFFFF cycles:0xFF_max_cludes:0xFFFF:0x 19112604462750000 ns [0.175142] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统 [0.176413] NET:注册协议系列16 [0.178259] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子相干分配 [0.199204] cpuidle:使用调速器梯 [0.229193] cpudle:使用 GPIO 菜单 [0.2350050.MC]硬件[0.23MC] 找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CM@210000/pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、推迟探测器 [0.243118]硬件断点:不支持调试架构0x4。 [0.276488] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序 [0.280640] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c000000000/CSCM@210000/pinmux@ @@@800/pinmux_i2c0_pinesc:无法推迟探测器[0.280800]Linux 280800_i280800_pinmux_i2c:/ocp/l4_wkup 视频接口[280800_i280800]_i280800_i280800] v2.00 [0.280907] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存 式[0.280913] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti [0.280943] PTP 时钟支持寄存 [0.280991] EDAC MC:版本:3.0.0 [0.282086] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400 [0.282433]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。 [0.283534]时钟源:切换到时钟源 Timer1 [0.292926] NET:注册协议系列2[0.293734] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节) [0.293811] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节) [0.293878] TCP: 配置的哈希表(建立的8192 BIND 8192) [ 0.293985] UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节) [ 0.294008] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节) [ 0.294149] NET:注册协议系列1 [0.294550] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。 [0.294566] RPC:注册的 UDP 传输模块。 [0.294572] RPC:注册的 TCP 传输模块。 [0.294576] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。 [0.295496]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、提供5个计数器 [0.297300] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节) [0.304286] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher [0.305130] NFS: 注册 id_resolver 密钥类型 [0.305201]注册的密钥类型 id_resolver 注册[0.305208]密钥类型 id_legacy 注册 [0.305285] NTFS:驱动程序2.1.32[标志:R/O]。 [0.308544]退回:池大小:64页 [0.308781]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4已加载(主要247) [0.308797]已注册的 IO 调度程序 noop [0.308808]已注册的 IO 调度程序 [0.308950]已注册的 IO pincfq (默认) [0.310235] pintrl-single-44e10800: 使用 虚拟稳压 器[0.365606]串行:8250/16550驱动器、10个端口、禁用 IRQ 共享 [0.369245] 44e09000.serial:、PA f9e10800大小568 [0.31313134]背光电源未找到142个引脚 MMIO 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是 启用 的8250 [1.007934]控制台[ttyS0][1.0126464] 48022000.serial: MMIO 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是8250 [ 1.022601][DRM]初始化的 DRM 1.1.0 20060810 [ 1.029596][DRM]支持 vblank 时间戳缓存版本2 (2013年10月21日)。 [1.03636363636363636][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。 [ 1.069156]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x30 [1.080080] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件 [1.113711][DRM]已初始化 tilcdc 1.0.0 20121205 on minor 0 [1.126013] loop:模块已加载 [1.131635] libphy:Fixed mdio_1069 davinci MDIO:100_1069 probed MDIO [1.100_1064] 达芬奇 MDIO 修订版本1.6 [1.199709] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE [1.206792] libphy:4a101000.MDIO:探测 到的[ 1.210878] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:0:器件4a10100000] 以太网端口100000:10080943.MDIO:0:0:100000a:100000a:100000a:100301000080:1003010000]以太网端口1003010080b 所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备 [1.242126] i2c /dev/entries 驱动程序 [1.246793] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作 [1.254415] omap_hmc 48060000.342:获取 CD GPIO [1.405394] ledtrig-cpu:注册以指示 OMAP_hmc 48060000.342上的活动[1.4054800] mcu mcu:gmcu gmcu 卡声明支持低于定义范围 的电压[1.425865] NET:注册协议系列10[1.431775] SIT:IPv4隧道驱动程序[1.437423] 上的 IPv6 NET:注册协议系列17[1.442303] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器 [1.446978] OMAP-VOLTAGE_LARGE_INIT:未添加电压驱动程序支持 [1.457200] OMAP-MC.GP500000:GPMC.00000 GPMC 版本6.0 [1.462385] GPMC_mem_init:禁用映射地址为0x0-0x1000000 [1.470371] nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xda [1.476862] nand:Micron MT29F2G08ABAEPWP [1.480917] nand:256 mib、SLC、O8664:nOB 大小:1.848 x 128、1.8B 和1.8B 大小:48 x 64 KOB 使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案 [1.494112]在 MTD 器件8000000.n 上找到10个部件分区,并 在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区: [1.506138] 0x000000000000 SPL-0x000000020000 SPL:"NANT.512614] 0x00000002[0x00000001000.000000 :0x000000 CISL:0x000000 :0x00000001[1.5000001001.5000001]0x000000:0x00000001001.5000001]0x000000:[0x000000 CISL 地址0001 [1.538488] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3” [1.546793] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAN.u-boot-spl-OS” [1.554031] 0x0000000c0000-0x00000001c0000:“NAND-0x00000010000.00012000.0001.0000.00040000.0001-0x00000040000.0001c0000: “NAND-0x00000012000.0001.0000.0000.0000.0000.00012000.00012000.0000.00012000.00012000.0001.0000.0001.0000.0001.0000.0000.0001.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0001.0000.0000.0001.0000.0001.0000.0001.0000.0001.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0001.0000.0001.0000.000 无中断支持、无内核 IRQ [1.721224] omap_i2c 44e0b000。i2c:总线0版本0.11 (400kHz 时)[1.728616] omap_i4802a000。i271:总线1版本0.11 (100kHz 时)[1.735010] omap_hsmmc 48060000.mmc:获取 GPIO CD [VB772a000] 输入端 V72Vmc:V7224][1.mc:V7224] V7224] V72Vmc [1.74V7212] volume_keys@0 as /devices/platform/volume_keys@0/input/input0 [1.801394] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0) [1.825408] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0) [1.830782] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4[1.835994] net eth0:ale Table size [1.1024] :net phy:net 9314: 0x4dd074 [1.919208] libphy:PHY 4a101000.MDIO:01未找到 [1.924071] net eth0:PHY "4a101000.MDIO:01"未在从器件1上找到、ERR -19 [1.93684] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪 [409100Mbps 、以太网控制[1.92684Mbps、CP] IPv6:100Mbps、以太网[1.000Mbps、CCFUSTRF] 链路准备就绪 [4.943596]发送 DHCP 请求。好 [4.993615] IP-Config:从10.5.5.1获得 DHCP 答案、我的地址是10.5.29[5.001611] IP-Config:完成 :[5.005009] device=eth0、hwaddr=d0:ff:50:57:09:E7、ipaddr=10.5.29、mask=255.255.255.0、gw=10.5.5.1 [5.014880] host=10.5.29、domain=example.org、nis-domain=(none) [5.021458] bootserver=10.5.5.1、rootserver=10.5.5.1、rootpath= [5.027879] nameserver0=10.5.5.1 [5.0332007] lis3_reg:禁用 [5.035243] WLAN-en-regulator:禁用 [5.039828] ALSA 设备列表: [ 5.042836]未找到声卡。 [5.127731] VFS:在设备0:15上安装根(NFS 文件系统)。 [5.137132] devtmpfs:mounted [5.140591]释放未使用的内核内存:268K (c08d5000 - c0918000) [5.147016]此架构不具有内核内存保护。 [7.711290] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。 [8.159955] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、124位熵可用) [8.23378] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、126位熵可用) [8.255451] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN) [8.27486] systemd[1]:检测到的架构 ARM。 欢迎来到 Arago 2016.10! [8.314384] systemd[1]:将主机名设置为 。 [8.369918]随机:非阻塞池已初始化 [11.110249] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。 [确定]侦听 Syslog 套接字。 [11.137204] systemd[1]:创建的层用户和会话层。 [确定]已创建层用户和会话层。 [11.164098] systemd[1]:已达到目标交换。 [确定]已达到目标交换。 [11.184533] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [11.214352] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。 [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。 [11.244488] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。 [确定]收听日志套接字。 [11.278132] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。 [确定]正在侦听 udev 控制套接字。 [11.304054] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。 [确定]已到达目标远程文件系统。 [11.334538] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [11.3646005] systemd[1]:已达到目标路径。 [确定]已到达目标路径。 [11.384788] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。 [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。 [11.414370] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。 [确定]正在侦听 udev 内核套接字。 [11.456853] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。 [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。 [11.485910] systemd[1]:已创建切片系统切片。 [确定]已创建切片系统切片。 [11.519738] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台... 正在启动设置虚拟控制台... [11.564773] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统... 正在安装 POSIX 消息队列文件系统... [11.609123] systemd[1]:创建的片系统串行\x2dgetty.slice。 [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。 [11.725068] systemd[1]:正在安装临时目录... 正在安装临时目录... [11.804978] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。 [确定]已创建片 system-Getty.slice。 [11.888470] systemd[1]:正在安装调试文件系统... 正在安装调试文件系统... [11.987368] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统... 正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统... [12.045475] systemd[1]:已达到目标层面。 [确定]已到达目标层面。 [12.091697] systemd[1]:正在开始应用内核变量... 正在开始应用内核变量... [12.161725] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表... 正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点... [12.447150] systemd[1]:正在启动日志服务... 正在启动日记账服务... [12.493865] systemd[1]:已安装调试文件系统。 [确定]已安装调试文件系统。 [12.514422] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。 [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。 [12.537517] systemd[1]:挂载的临时目录。 [确定]已挂载的临时目录。 [12.585341] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。 [确定]已启动设置虚拟控制台。 [12.619126] systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。 [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。 [12.657585] systemd[1]:已开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表。 [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。 [12.684302] systemd[1]:已开始应用内核变量。 [确定]已开始应用内核变量。 [13.23388] systemd[1]:已启动日志服务。 [确定]已启动日志服务。 正在开始在/dev/中 创建静态设备节点... 正在开始将日志刷新到持久存储... 正在启动 udev 冷插拔所有设备... [14.092217] systemd-journale[109]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求 [确定]已将刷新日志启动到永久存储。 [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。 [确定]已达到目标本地文件系统(预)。 安装/media/ram... 安装/var/volatile... 正在启动 udev 内核设备管理器... [确定]已安装/media/ram. [确定]已安装/var/volatile. 正在启动加载/保存随机种子... [确定]已到达目标本地文件系统。 正在开始创建易失性文件和目录... [确定]已开始加载/保存随机种子。 [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。 [确定]已启动 udev 内核设备管理器。 [确定]已开始创建易失性文件和目录。 正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机... 正在启动网络时间同步... [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。 [确定]已开始网络时间同步。 [17.962476]输入:Matrial_keypad@0 as /devices/platform/matrix_keypad@0/input/input1. 正在开始同步系统和硬件时钟... [确定]已同步达到目标系统时间。 [18.524083] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒 [18.597472] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压 器[18.635097]输入:TI-TSC 作为/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input2 [18.726410] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压 器[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。 [18.916051] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0 有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。 [确定]找到设备/dev/ttyS0. [19.220888] vaux2:由 VBAT [ OK ]创建的 slice system-systemd\x2dbacklight.slice 提供。 正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光... [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。 [20.278556] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20 [ OK ]到达目标系统初始化。 [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。 [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。 [确定]已达到目标套接字。 [确定]已到达目标基本系统。 [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线 [20.978186] OMAP-SHAM 53100000.SHAM:OMAP 版本4.3上的硬件加速器 [21.366201] remoteproc0:wkup_m3可用 [21.370754] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。 [21.430531] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。 正在启动网络服务... [23.705808] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2 正在启动允许用户会话... 正在启动登录服务... 正在启动 telnetd.service ... [确定]开始每日清理临时目录。 [确定]达到目标计时器。 [确定]已启动系统日志服务。 正在开始打印有关 GPLv3封装的通知... [确定]已启动内核日志服务。 [确定]已启动允许用户会话。 [25.275275] remoteproc0:加电 wkup_m3 [25.302558] ti-pruss 4a3000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件 [25.337804] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域! [25.358865] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280 [25.469308] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/intc@4a320000的 IRQ 域! [25.494150] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:cm3固件版本= 0x192 [确定]启动 telnetd.service。 [25.575278] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动 [25.642588] PM:引导加载程序不支持仅 RTC! [25.708903] remoteproc1:4a334000.pru0现已推出 [25.748987] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。 [确定]已启动网络服务。 [25.825462] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。 [25.881704] ASOC-simple 卡声音:tlv320aic3x-hifi <->4803c000。McASP 映射正常 [25.932200] proproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2 [25.999729] remoteproc 1:无法加载 AM335x-pru4000-pru406.pru406.prupru406.pru.prupru406.pru.pru-0406.pru.pru.prue1 :手动 启动 AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、出现错误-2 [ proproc138935] remoteproc1:request_firmware failed:-2 [ 26.165960] prU-rproc 4a334000.pru0:rproc 启动失败 [26.188357] remoteproc 1:releasing 4a334000.pru0 [26.384upru4000.pru1 :rproc 2rproc 264u4000.pru4000.pru4000.pru1:rm 2rproc 3u4000.pru4000.pru4000.pru1:rprobe failed[26.246.pru1:rproc 2rm 2rproc 3rprobe Remoteproc 仍在开发中,并被认为是实验性的。 [26.358757] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。 [26.428093] remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2 [26.454628] remoteproc1:无法加载 AM335x-pru1-FW [26.476545] PRU-rproc 4a338000.pru1:无法手动启动 PRU 内核 [26.475461-fw 直接加载<26.451]] remote1upr1upr1u1.pr1uC:删除<26.453u185u1.pr1u1.pr1u1.pr1u451u1.pr1u451u1.pr1u451uV Request_firmware failed:-2 [26.599018] PRU-rproc 4a33800.pru1:rproc_boot failed [26.623801] remoteprop1:releasing 4a33800.pru1 [26.660621] PRU-rproc:proc 4a33800.pru1的探测器失败,错误-2 [确定找到/dev/ttyS3.设备] [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。 [确定]已到达目标网络。 正在开始网络名称解析... 正在启动 thttpd.service ... [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。 [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。 [确定]已在 tty1上启动 Getty。 [确定]启动登录服务。 [确定]已启动 thttpd.service。 _________ _________ _ _ |_|_|_______|_|_|_| || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_||| ||||、|||||||||||||||||| |__| |__| Arago Project http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0 Arago 2016.10 AM335x-EVM ttyS0 AM335x-EVM 登录名:[47.0315207] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs [47.072791] usbcore:注册的新接口驱动程序集线 器[47.119837] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB musbfs [47.072791] musb-hdrc.1.auto: USB musbcore [musb-hdrc.1.auto: musbdrc] hdrb 4rc-musbrb 驱动程序[27.048.188] 已注册的新 USB 总线、分配的总线编号1 [48.101990]集线器1-0:1.0:找到的 USB 集线器 [48.128874]集线器1-0:1.0:检测到的1个端口 [48.200719] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: musb hrc 主机驱动 程序[48.212086] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新的 USB 总线器已注册、分配的总线器编号2 [48.23490-1.0] 集线器 找到 USB 集线器 [48.247814]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [48.877937] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl1271-nvs.bin failed with error -2 [48.911066] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl18xx-conf.bin failed with error -2 [48.922646] wlcore configuration:错误48.911066] wlcore connectivity 2.18xx_binary:错误:无法获取 ti-bin2[48.36xx] 警告恢复默认配置 [49.314783] wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11) [49.527433] wlcore:loaded [60.687371] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl18xx-fw-4.bin failed with error -2 [60.714748] wlcore:loaded [60.687371] wlf_driver wl18xx_drivers.bin-error: wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败、出现错误-2 [61.117863] wlcore:Error could not get firmware ti-connectivity/wl18xx-FW-4.bin:-2 [61.514330] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin 的直接固件加载失败、错误-2 [61.526247] wlcore:无法获取 ti-1.54xx/wlcore 固件:错误:错误1.4bu-fu-fu-bin 尽管重试3次,但错误固件启动失败 (小部分 注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包: binutils dosfstools M4 如果您不想分发 GPLv3组件、请 在分发之前删除上述封装。 这可以使用 opkg remove 命令来完成。 即: 拆下视千克 其中 是上面列表中打印的名称 注:如果包是您的另一个包的依赖项 将通知相关软件包。 您应该这样做 在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项 此外,亦删除附属套件 (小部分 _________ _________ _ _ |_|_|_______|_|_|_| || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_||| ||||、|||||||||||||||||| |__| |__| Arago Project http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0 Arago 2016.10 AM335x-EVM ttyS0 AM335x-EVM 登录:root

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估套件是 TMDXEVM3358、套件 PCB 背面印制了"Ctlg 处理器 AM335x ZCX 基板修订版1.6A"