This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Processor SDK LibArch、FFTLIB 和 LINALG 库

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609613/rtos-processor-sdk-libarch-fftlib-and-linalg-libraries

主题中讨论的其他器件:FFTLIB

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我下载 了 RTOS Processor SDK 软件包 v04.00、但 安装软件包后、我找不到 LibArch、FFTLIB 和 LINALG 库。 我可以从何处下载它们?

此致、

-Omid MDB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是处理器 SDK 安装的一部分:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    您应该在~μ C/ti 文件夹或安装的自定义路径中包含这些源。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 根据 此链接、它们不是 RTOS 处理器 SDK 安装的一部分。 LibArch、FFTLIB 和 LINALG 库已移植到以下器件和 SDK:

    • K2H/处理器 SDK Linux
    • AM572x/Processor-SDK Linux
    • C6678/处理器 SDK RTOS (仅限 BLAS。 在 C6678上不提供 LAPACK。)

    此致、

    -Omid MDB