This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:UART IRQ:运行时、系统丢失中断。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608761/ccs-tms320c5535-uart-irq-on-run-time-the-system-lose-interrupt

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio



DSP 的应用从 INT0 (10kHz)接收 IRQ 并通过 SPI 执行接收到的数据,有时 UART 外设处理(同时) 会丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    同时、您能否分享一下这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、
    请提供有关您问题的更多详细信息。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART 的 IRQ (接收)不是由 DSP 响应、在这种情况下、其它 IRQ 同时运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、

    您的问题是什么? 您尝试了哪些调试? 您使用的是什么软件?

    请参阅此文档中的 e2e 发布指南、尤其是"描述您的问题"部分。
    e2e.ti.com/.../1379.ti-e2e-community-forum-post-guidelines

    提供详细信息会很有帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未找到我的问题解决方案。
    请提供正确答案