This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:扩展连接器上的 LED 和 DS3-DS6:同时使用 PPMODE1和 PPMODE6。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609614/tmdx5535ezdsp-leds-on-expansion-connector-and-ds3-ds6-ppmode1-and-ppmode6-at-simultaneous-usage

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

参考上表。 我已将外部 LED 连接到扩展连接器的 GPIO 引脚。 我的意图是能够使用7个 LED (来自扩展连接器的 DS3-DS6和3)。

如果我想使用 LED DS3-DS6、我必须使用模式6。 对于扩展连接器 LED -模式1。
那么,如果我想同时使用扩展连接器上的 LED 和 DS* LED,该怎么办?  
我尝试同时设置 MODE1和 MODE6。 问题是当我在 MODE1上向 GPIO15写入0时、来自 MODE6的 GPIO LED 将打开。
是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否说您正在尝试在同一处理器引脚上同时使用不同的多路复用模式? 如果是、则不可能执行此操作。

    此致、
    Yordan