请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 基于 AM335x 的定制板。 电路板的应用需要使用过多的 GPIO。 那么、我想知道 、当我们在.dts 文件中为处理器启用 UARTx 时、是否可以将 UARTx_CTS 和 UARTx_RTS 用作 GPIO?
我在数据表中未找到此信息、并且之前的打印头未回答此问题:
提前感谢您
Borja
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 基于 AM335x 的定制板。 电路板的应用需要使用过多的 GPIO。 那么、我想知道 、当我们在.dts 文件中为处理器启用 UARTx 时、是否可以将 UARTx_CTS 和 UARTx_RTS 用作 GPIO?
我在数据表中未找到此信息、并且之前的打印头未回答此问题:
提前感谢您
Borja