请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X
工具/软件:Linux
您好!
我想远程访问存储在连接到 TMDSEVM572x 的 USB 记忆棒上的(从 Windows PC)文件。 USB 记忆棒应作为网络驱动器安装在 Windows 资源管理器中。 应该可以重命名、删除、复制文件。 我首先想到在 Arago 下安装 samba 服务器。 您能给我一些有关如何执行此操作的提示吗? 或者、默认 TI 映像中是否已安装其他网络文件服务器? SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06。
感谢你的帮助
Marc