This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:Linux/TMS320DM8168

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609585/linux-tms320dm8168-linux-tms320dm8168

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

[m3video ] 78791:IPC_bits_in:正在创建!!!
[m3video ] 78791:系统:打开 ListMP [host_ipc_out_24]...
[m3video ] 78792:系统:打开 ListMP [host_ipc_in_24]...
[m3video ] 78793:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[m3video ] 78794:IPC_bits_in:创建完成!!!
[m3video ] 78794:解码:正在创建... !!!
[M3VIDE] DECLINK_H264:HEAPID:0已使用:4264
[M3VIDE] DECLINK_H264:HEAPID:3已使用:8937472
[m3video ] 79138:解码:创建1920 x 1080的 CH0 [渐进][非平铺],目标比特率= 2000 Kbps ...
[m3video ] 79140:解码:所有通道创建... 完成了!!!
[c6xdsp ] 78618:IPC_FRAS_IN:正在创建!!!
[c6xdsp ] 78619:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_19]...
[M3VIDE] DECLINK:HEAPID:0已使用:4384
[c6xdsp ] 78619:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_19]...
[m3video ] DECLINK:HEAPID:3已使用:66740224
[c6xdsp ] 78619:系统:正在打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[m3video ] 79144:解码:创建... 完成了!!!
[m3video ] 79145:IPC_FRAMS_OUT:正在创建!!!
[c6xdsp ] IPC_FRAes_IN:HEAPID:0已使用:304
[c6xdsp ] 78620:IPC_FRAS_IN:创建完成!!!
[m3video ] 79147:IPC_FRAMS_OUT:创建完成!!!
[c6xdsp ] 78621:IPC_FRAS_OUT:正在创建!!!
[c6xdsp ] 78621:Assertion @ Line:351 in links_common/ipcFramesOutt/ipcFramesOutLink_tsk.c:status =FVID2_Sok:failed!!

您好!

该链接类似于 cap_dis enc_save_dsp_save 、但错误

可以帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么? 是 IPNC 还是 DVRRDK?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    我使用 DVRRDK,并使用 MCFW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 DVRRDK 支持、请查看此链接:
    e2e.ti.com/.../426680

    您可以在 e2e 中搜索类似问题。

    BR
    玛格丽塔