This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 mux_data.h 中 GPMC 引脚设置属性的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608825/question-about-attribute-of-gpmc-pin-setting-in-mux_data-h

我使用的是 TI J6 EVM 板。 根据 网站(https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2014-July/184174.html)、如果我尝试启用 NAND 控制、那么我应该在 mux_data.h 中添加一些引脚设置

例如、

{GPMC_AD0、M0 | IEN | PDIS}、/* GPMC_AD0 */

{GPMC_CS0、M0 | IDIS | PEN | PTU}、// GPMC 芯片选择*

我知道"M0 "用于模式0 (GPMC_AD0模式)、但 IEN、PEN 和 PDI &IDIS、PTU 和 PTD 这意味着什么?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这些标志反映了 PAD CONF 寄存器 bifields。 您可以在"TRM、寄存器手册"小节的"控制模块"部分中看到它们。

    例如、PEN 和 PDI 均值拉电阻器开/关。 PTD 和 PTU 支持下拉和上拉。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IEN/IDIS =输入缓冲器 EN/DIS。
    如果不需要输入缓冲器、则可以禁用输入缓冲器以节省功耗、即引脚始终是输出(不是 I/O 或 I)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    感谢您的回复。 我在 PAD CONF 寄存器位字段中找到了这些设置、但这些字词无法让我清楚地理解。
    示例 PEN 和 PD 是指使能/禁用拉电阻器、但在寄存器位字段中、没有像 PEN 或 PD 这样的字、名称是"GPMC_AD0_PULLUDENABLE"
    是否有用于描述这些缩写的映射表?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    抱歉、我不知道映射表。 但是、如果有些事情不清楚、我(或 E2E 大家)可以帮助您使用缩写。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    你已经解释了这些缩写我问,这就够了。 谢谢~

    此致、

    肖恩