This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:HPI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609593/tms320c6742-hpi

器件型号:TMS320C6742

我想使用 HPI 连接两个 DSP (TMS320C6742)。 由于安全原因、DMA、McBSP 和高速缓存将被禁用。 我可以在这些电阻下使用该端口吗? 您是否有使用 HPI 连接两个 TI DSP 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]出于安全原因、DMA、McBSP 和高速缓存将被停用。 我可以在这些电阻下使用该端口吗?
    HPI 与 McBSP 没有任何依赖关系。 此外、HPI DMA 逻辑与处理器 EDMA 子系统无关、因此您应该能够在禁用 DMA 和 McBSP 的情况下使用 HPI。

    [引用]您是否有使用 HPI 连接两个 TI DSP 的示例?
    我不知道 HPI 的软件示例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我要查找的示例是两个使用 HPI 的 TMS320C6742 (或另两个 TI DSP)之间的硬件连接。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有一些不同但仍然相关的经验。 我们使用 HPI 启动 C6414、然后与 ARM 处理器进行通信。 我们在 L2SRAM 中有一个用于 Tx/Rx 交换的分离缓冲区和中断、用于通知对等器件有关数据的信息。 这样做的决定是在 e2e.ti.com/.../181052上讨论之后作出的。 我要再次承认 Sam Kuzbary 在意见、原理图摘录和一些代码参考方面为我们提供了很多帮助。 谢谢、人很好。
    作为 HPI 本身、这也是我在 TI DSP 外设方面的最佳体验、它的工作方式与预期的一样、只需很少的精力即可进行开发。
    McBSP 对您的情况没有影响。 至于高速缓存、如果我对您说得对、您计划仅将 L2SRAM 用作存储器、这一点非常好。 至于 EDMA、您无需配置 EDMA 控制器即可使其正常工作、尽管 HPI 本身使用某种 DMA 逻辑来访问存储器。
    希望这对您有所帮助。