This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:EVB 中 AVDDA 引脚的滤波

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609357/66ak2h14-filtering-for-avdda-pins-in-evb

器件型号:66AK2H14

您好!

在66AK2H14的 EVB 中,为 AVDDA1至 AVDDA5提供了单独的滤波。 而是 AVDDA6至 AVDDA10的通用滤波器。  

我想知道,这样做有任何具体的理由。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    用于为 PLL 供电的 AVDDA 引脚(AVDDA1至 AVDDA5)应各自具有单独的滤波器。

    单个过滤器可用于与 DDR3接口(AVDDA6至 AVDDA10)的 DLL 关联的引脚。 如果器件有两个 DDR3接口、则将有两组 AVDDA 引脚、应分别对其进行滤波。

    当您使用66AK2H14创建定制设计时、强烈建议参阅 Keystone II 器件的硬件设计指南。

    此致、

    Yordan