This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:终止未使用的定时器输出和输入引脚

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609268/66ak2h14-terminating-unused-timer-output-and-input-pins

器件型号:66AK2H14

您好!

请提及如何终止66AK2H14 SOC 的未使用计时器输入和输出。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 Keystone II 器件中未使用引脚的一般规则:

    "通常、如果包含内部上拉或下拉电阻器、则可以将这些引脚保持未连接状态。 任何仅输出引脚都可以始终保持未连接状态。 通常、如果不包含内部上拉和下拉电阻器、则引脚仍可悬空、而器件没有功能问题。 但是、这通常会导致额外的泄漏电流、如果使用外部上拉或下拉电阻器、则可以消除这些电流。

    非悬空的输入每个引脚的泄漏电流约为100uA。 高输入或低输入的泄漏电流相同(可以使用上拉或下拉电阻器)。 当引脚悬空时、每个引脚的泄漏电流可能为几毫安。 仅当引脚可确保从不配置为输出且无法在这些引脚上运行边界扫描时、才能使用直接连接到电源或接地的连接。"  

    您可以将计时器引脚保持未连接状态。  

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的参与。

    请告诉我如何终止未使用的 DDR 数据引脚。 它们是双向的、没有任何内部上拉或下拉。

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keystone II 器件的硬件设计指南(www.ti.com/.../sprabv0.pdf)中明确说明了这一点

    请阅读文档。 第6.8.3节"未使用的 DDR3引脚要求"对此进行了说明。

    此致、
    Yordan