This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:MMC 轨迹长度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609164/am5716-mmc-track-length

器件型号:AM5716

尊敬的团队:

我代表硬件团队编写这篇文章、

SD 的最大允许轨迹长度是多少(与 UHS-I 卡配合使用)

谢谢、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应遵循 processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist TI 没有针对布线长度的具体建议。 如有疑问、应进行 SI 分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回答。 从您共享的链接中、我们无法收集有关布线长度的信息。

    作为标准做法、我们看到 SD 最大布线长度小于100mm、您能确认这是否适用于 AM571x CPU 系列。

    谢谢、

    Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我之前的帖子中、我写道:" TI 没有关于布线长度的具体建议"。 应适用标准做法。