This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:Linux 中的 GPU 访问

Guru**** 2588665 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607292/am5708-gpu-access-in-linux

器件型号:AM5708

我已经尝试在 e2e 论坛中搜索相同的内容、我获得了此链接。

但是、我没有获得任何访问 GPU 的示例。

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您到底想做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在 GPU 中进行一些图像处理。 现在、我正在使用 DSP 执行此操作、如何使用 GPU 执行此操作。 请为我提供使用 AM5708 GPU 的示例的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 git.ti.com/.../kmscube
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试编译此示例以及1个 OpenGL 示例应用程序,但我遇到了错误: 没有此类文件或目录。
    如何为 AM572x EVM 编译或交叉编译 OpenGL 示例应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要适用于 AM57xx 的图形 SDK?
    根据此链接( processors.wiki.ti.com/.../Graphics_SDK_Quick_installation_and_user_guide ),根据我的理解,无需使用图形 SDK。 如果我错了、请纠正我的问题。

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需使用图形 SDK 来构建 kmscube。 您可以通过 Arago Build 来构建它。 关注此 wiki 页面-
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    设置完成后、使用 kmscube 方法来构建项目、如下所示。
    arago_brand=processor-sdk machine=am57xx-evm bitbake kmscube
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有了 SDK (ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04)、那么我仍然需要进行 Yocto 设置、或者我可以使用 SDK 编译 kmscube?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLSDK 不支持 kmscube、因此 PLSDK 构建可能不支持 kmscube。 请使用 Yocto 设置进行尝试、在成功构建后、检查对 Yocto 设置的所有依赖关系、并复制到 PLSDK、以防您只想使用 SDK 进行构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 Yocto 设置已针对 AM57xx 完成。
    现在,我尝试为 OpenGL 的示例程序执行 google 操作,我获得了许多链接,其中一个是:
    (www.opengl.org/.../abgr.c)

    但每个链接都将使用 VGT/GLEW/SDL 库、但我的 Yocto 设置中没有此库。 您能否指导我如何在 Yocto 设置中添加此库、或者如果您向我提供一个不会使用任何库(VGT/GLEW/SDL)的示例、将会有所帮助。

    感谢您的支持