This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:汇编语言中的基本器件设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609410/tms320c5535-basic-device-setup-in-assembly

器件型号:TMS320C5535

大家好、我正在使用该器件启动一个项目、想知道是否有一个仅用于在汇编语言中启动的基本示例文件? 我不是真的在寻找有关是否应该使用 C 语言的意见。 只需寻找让 clk 运行的最简单示例、中断矢量等。 如果没有、我将从头开始。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我建议查看 www.ti.com/.../spru280i.pdf 以及 C55x DSPLIB 封装 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html、 尤其是在 C:\C55_LP\C55_DSPLIB_3.00\C55_DSPLIB_03.00.03\55X_src 下。

    有许多.asm DSPLIB 例程可帮助构建您的语法。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、谢谢。 这些是很好的 ASM 示例。 我没有看到任何涉及基本器件初始化的内容、因此如果有人有这样的示例、我仍然希望看到它。 但是、与此同时、我将看到自己的发展。