This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:主从模式下的 SPI 最大频率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608818/omap-l138-spi-maximum-frequency-in-master-and-slave-mode

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

SPI 可以运行的最大频率是多少

主模式

从机模式

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    OMAP-L138 TRM 的30.2.1时钟部分对此进行了说明。 支持的最大 SPI 时钟为 SPI 模块时钟/3、可通过以下公式进行计算:
    SPIx_CLK 频率=[SPI 模块时钟]/[SPIFMTn.prescale + 1]

    您还可以在 OMAP-L138数据手册第6.17.2.1节"串行外设接口(SPI)时序:表6-70中检查主从模式的 SPI 时序。 SPI0主控模式的一般时序要求(1)、表6-71。 SPI0受控模式的一般时序要求、表6-78。 SPI1主控模式(1)的一般时序要求和表6-79。 SPI1受控模式(1)的一般时序要求。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表 OMAPL138中的表6-70和6-71、此器件上的 SPI 主器件可运行高达50MHz、但从器件接口仅支持高达25MHz 的频率。
    www.ti.com/.../omap-l138.pdf

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢