This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:Starterkit EVM 上的 EZSDK8.0的 AM3352双 MAC 端口通信问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609591/linux-am3352-am3352-dual-mac-port-communication-issue-with-ezsdk8-0-on-starterkit-evm

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

在尝试重现客户问题时、我们在使用 Linux EZSDK 8.0的 Starterkit EVM 上遇到了一个问题。  

我对2个 Starterkit EVM 进行了相同的测试、但结果是相同的。  

以下是在 Starterkit EVM 上重现问题的步骤:

1.使用预构建的映像和 ti-sdk 文件系统创建启动 SD 卡,然后启动 Starterkit EVM。  

2.将两个 RGMII 端口1连接到路由器(网关:10.83.130.1),将 RGMII 端口2连接到另一台路由器(网关:192.168.1.1)

3.使用 ping 命令设置 RGMII2上的连接。  Ping 192.168.1.1 &。 这将使端口持续工作。  

4.使用测试脚本测试 RGMII1。 则该问题将在20分钟内出现。  

测试脚本:(可直接在控制台中输入)。

CNT = 0
while [1]
操作
CNT=$(($cnt + 1))
回波"count=$cnt"
睡眠2.
ifconfig eth0 down
睡眠1
ifconfig eth0 up
睡眠5.

lost=`ping -c 3 -W 6 10.85.130.1 | grep 'packet loss '|awk '{print $7}'|tr -d '%'`

如果[$LOST ==0 ];那么
回显"主机处于活动状态"
其他
回显"host is not alive"(主机未激活)
中断
FI
完成

问题日志可视为附件。  

两个 Starterkit EVM 显示了相同的问题日志。 有人能否帮助提供解决此问题的方法?e2e.ti.com/.../3247.TEST2_5F00_LOG.txte2e.ti.com/.../1055.TEST_5F00_LOG.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否更新到更高版本的 SDK?

    此致、
    Yordan