This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:使用 GPIO 引脚在 edma3cc0中触发事件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608174/tms320c6678-using-gpio-pins-for-triggering-a-event-in-the-edma3cc0

器件型号:TMS320C6678

您好!

我尝试使用 GPIO 引脚5创建一个到内核0的中断。

我想执行以下操作

GPIO 引脚4=>CIC3=>edma3cc0=>CIC0=>core0。

此处附上了我的.c 文件、请您确认我的步骤是否正确。

此致、

Denzile2e.ti.com/.../0358.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    你最好等到大师来到线程上。 在此之前、您可能会混淆 GPIO 与 CIC 的交互。 如果由 GPIO 引脚触发、则 CIC3将中断传递给 EDMA、而不是传递给 GPIO 引脚。 换句话说、我认为可以将 GPIO 引脚配置为输入(而不是像代码中那样输出)、然后通过该引脚捕获外部事件。 不确定是否可以通过编程方式模拟 GPIO 输入事件到达。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请务必告知我的方法是否正确。 或者、如果此问题在 e2e 论坛中得到解答或澄清、至少指导我找到正确的帖子。

    另外、您能否确认使用芯片支持库来初始化 GPIO 引脚是否与 SYS/BIOS 的 HWI 兼容。

    此致、

    Denz