This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:libdce 是否接受 H264字节流或 AVCC 格式?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609502/linux-dra746-does-libdce-accept-h264-bytestream-or-avcc-format

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

libdce 是否接受 h264输入作为字节流? --从0x001开始

libdce 是否接受 h264输入作为 AVCC? --每一个 nal 都是 nal_size 前缀?

或者、libdce 将自动检测这两种格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Halley、
    H264DECODER 支持基本位流。 您可以使用 viddec3test 尝试/usr/share/ti/video/HistoryOfTI-480p.264。
    也支持流、没有 NAL 启动代码、但对于此解码器、需要额外配置设置"bitStreamFormat"。 有关详细信息、请参阅 H264解码器用户指南。

    git.ti.com/.../docs
    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、很明显