This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:已调整 DM8168的峰值性能(APP)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608790/tms320dm8168-adjusted-peak-performance-app-on-dm8168

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:AM3874

大家好、

我是否知道 DM8168上的调整峰值性能(APP)?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omin、

    我们对 AM387x 器件有类似的问题。 您可以重复使用 DM816x 器件的信息:

    AM3874 @600MHz  APP = 1.8 x 10^-4 WT

    AM3874 @800MHz  应用= 2.4 x 10^-4 WT

    采用 VFPv3的 ARM Cortex-A8计算:

    频率(时钟速度)、F = 600MHz

    浮点运算、FPO = 1

    架构调整因子、W = 0.3 (对于非矢量)

    APP = 1 (内核)* 0.6 (GHz)* 1 (FPO)* 0.3 (W)* 10-3 = 0.00018WT

     

     

    来自 ARM 技术支持;

    ----------------------------------------------------

    计算结果取决于 FPOi (每个周期64b 浮点运算的数量) FI (处理器频率) WI (架构调整因数)、其中矢量处理器的 WI = 0.9、非矢量处理器的 WI = 0.3

    "注意:在确定 FPO 时、仅包括64位或更大的浮点加法和/或乘法。 所有浮点运算都必须用每个处理器周期的运算来表示;需要多个周期的运算可以用每个周期的分数结果来表示。

    对于不能对64位或更多的浮点操作数执行计算的处理器、有效计算速率 R 为零。"

    因此、对于 ARM 内核、我们可以考虑 FPO = 0、因为它不能在64位值上运行。

    VFP 可在64位双精度值上运行。

    VFP 可以在每个周期发出一条指令、并且可以在每个周期完成一个64位加法、因此 FPO=1。

    "注7:"矢量处理器"定义为具有内置指令的处理器、可同时对浮点矢量(64位或更大数字的一维数组)执行多项计算、至少具有2个矢量函数单元和至少8个矢量寄存器、每个矢量寄存器至少包含64个元素。"

    VFP 执行短向量运算、但它以串行方式执行、它不会在单周期内对多个64位值执行并行运算。 因此、我们应将其视为非矢量处理器、WI = 0.3。

    您需要指定 CPU 频率。 如果我们假设是600MHz

    APP = FPO x F x W = 1 x 600 x^μ s -6 x 0.3 = 1.8 x 10^-4 WT (加权 teraflops)

    ------------------------------------------------------

    关于 CA8的参数,如果您的产品具有 VFP,FPOi 为1,而 W 为0.3。

     

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在以下 e2e 线程中、我们还提供了有关 AM437x 和 AM572x 器件的信息:

    e2e.ti.com/.../576485
    e2e.ti.com/.../591278

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    非常感谢您的回复。
    这是我想要的。

    B.R.
    OC