This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609113/linux-processor-sdk-am335x-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

Linux 内核未关闭。

AM335x 处理器

内核:3.12.10

128 MB RAM

256MB 闪存

挂起会话以以下内核语句结束:

  UBIFS:后台线程"ubifs_bgt0_0"停止

在每次成功断电时、我们还会收到以下消息:

  重新启动:关闭电源

在此状态下、硬接线唤醒线不会重新启动 TI 处理器、因此必须处于断电状态。

如果我们切断电源、器件将重新启动、一切看起来正常。

我已经在内核中添加了几个 printf,并关闭了脚本,以便更直观地了解可能正在挂起的内容。 添加了绿色项。

 [2017年6月28日09:10:56.095日]发送所有处理 kill 信号...

[WED Jun 28 09:10:56.195 2017]卸载远程文件系统...

[WED Jun 28 09:10:56.225 2017]正在取消激活 SWa...

[WED Jun 28 09:10:56.235 2017]卸载本地文件系统...

[WED Jun 28 09:10:56.245 2017]只读安装...

[WED Jun 28 09:10:56.265 2017][56.413524]  UBIFS:后台线程"ubifs_bgt0_0"停止

[WED Jun 2809:10:56.2652017] umount -f……

[2017年6月28日09:10:56.285]正在调用 EXIT 0...

     两秒钟都没有记录-这是在哪里?

[WED Jun 28 09:10:58.318 2017][58.465879]  SYSC_reboot:开始

[WED Jun 28 09:10:58.318 2017][58.466792]  SYSC_reboot:ns_capable ()

[WED Jun 28 09:10:58.318 2017][58.469680]  SYSC_reboot:reboot_pid_ns ()

[WED Jun 28 09:10:58.328 2017 ][58.471832]  SYSC_reboot:mutex_lock (reboot_mutex)

[WED Jun 28 09:10:58.328 2017 ][58.474411]  SYSC_reboot:mutex_unlock (reboot_mutex)

[WED Jun 28 09:10:58.328 2017 ][58.477082]  SYSC_reboot:mutex_unlock (reboot_mutex) Done

[WED Jun 28 09:10:58.338 2017][58.480400]  SYSC_reboot:开始

[WED Jun 28 09:10:58.338 2017][58.482141]  SYSC_reboot:ns_capable ()

[WED Jun 28 09:10:58.338 2017][58.484150]  SYSC_reboot:reboot_pid_ns ()

[WED Jun 28 09:10:58.338 2017][58.486300]  SYSC_reboot:mutex_lock (reboot_mutex)

[WED Jun 28 09:10:58.338 2017][58.488931]  SYSC_reboot:kernel_power_off ()

[WED Jun 28 09:10:58.348 2017][58.491227]  kernel_power_off:[Begin]

[WED Jun 28 09:10:58.348 2017][58.493234]  kernel_power_off:kernel_shutdown _prep()

[WED Jun 28 09:10:58.348 2017 ][58.496096]  kernel_shutdown _prepare:[Begin]

[WED Jun 28 09:10:58.348 2017][58.498463]  kernel_shutdown_prepare:blocking_notifier_call_chain ()

[WED Jun 28 09:10:58.348 2017][58.501917]  kernel_shutdown _prepare:usermodelhelper_disable()

[WED Jun 28 09:10:58.358 2017 ][58.505066]  kernel_shutdown _prepare:device_shutdown ()

[WED Jun 28 09:10:58.368 2017 ][58.518591]  kernel_shutdown _prepare:[结束]

[WED Jun 28 09:10:58.368 2017][58.520911]  kernel_power_off:migrate_to _reboot ()

[WED Jun 28 09:10:58.368 2017][58.523492]  migrate_to _reboot_CPU:[开始]

[WED Jun 28 09:10:58.368 2017][58.525737]  migrate_to _reboot_CPU:cpu_hotplug_disable()

[WED JUN 28 09:10:58.378 2017][58.528681]  MOVE_TO_REBOOT_CPU:SET_CPUS_LEVed_ptr ()

[WED Jun 28 09:10:58.378 2017][58.531640]  migrate_to _reboot_CPU:[结束]

[WED Jun 28 09:10:58.388 2017][58.533789]  kernel_power_off:syscore_shutdown ()

[WED Jun 28 09:10:58.388 2017 ][58.536318]  SYSCALE_SHUTDOWN:[开始]

[WED Jun 28 09:10:58.388 2017 ][58.538344]  SYSCA_SHUTDOWN:获取锁定

[WED Jun 28 09:10:58.388 2017][58.540672]  SYSCALE_SHUTDOWN:PM:调用 ledtrig_CPU_SYSCALE_SHUTDOWN +0x0/0x14

[WED Jun 28 09:10:58.388 2017][58.544696]  SYSCALE_SHUTDOWN:PM:调用 IRQ_GC_SHUTDOWN+0x0/0x5c

[WED Jun 28 09:10:58.398 2017 ][58.548102]  SYSCA_SHUTDOWN:环路已完成

[WED Jun 28 09:10:58.398 2017 ][58.550443]  SYSCA_SHUTDOWN:锁定释放

[WED Jun 28 09:10:58.408 2017 ][58.55267]  SYSCALE_SHUTDOWN:[结束]

[WED Jun 28 09:10:58.408 2017][58.554597]  reboot:power down

 ubifs_bgt0_0停止重新启动:关闭电源之间的2秒内发生了什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我首先需要澄清一些问题。

    [报价用户="Jim Davis4"] Linux 内核未关闭。

    是否使用"shutdown 命令"或"poweroff"命令?

    [引用用户="Jim Davis4"] AM335X 处理器[/quot]

    您是否使用 AM335x 定制板? 此问题可能与硬件相关、您能否在 AM335x TI EVM 上重现此问题?

    [引用 user="Jim Davis4"]内核:3.12.10[/quot]

    您是否使用 AM335x TI SDK7 (内核和 rootfs)?

    [引用用户="Jim Davis4"]

    挂起会话以以下内核语句结束:

      UBIFS:后台线程"ubifs_bgt0_0"停止

    [/报价]

    您发送的日志对我来说不是很清楚。 您能否提供从 shutdown / poweroff 命令开始到最后的完整日志?

    此致、
    帕维尔