This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM57X:无法验证平台名称

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609248/ccs-processor-sdk-am57x-platform-name-could-not-be-verified

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Code Composer Studio

将适用于 AM57x 的 RTOS 处理器中的示例导入 CCS 时、无法验证平台名称。

使用的主要组件版本为:

 CCS7.1.0.00016

 - PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 04_00_00_04

可以构建此项目、并且似乎能够顺利运行。

是否可以保留此警告? 如果不是、如何删除此项?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我在使用 CCS 7.1 + Processor SDK RTOS 4.0版本时看到了相同的警告。 我查看了 CCS--->项目--> RTSC 工具-->平台-->编辑/查看。 平台外观正确。 此外、我在下面找到了 E2E 帖子: e2e.ti.com/.../582815

    此警告是无害的、将在下一个 CCS 版本中删除。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。

    我将忽略此警告。

    此致、

    Daisuke