This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:在 TMDXLCDK138套件上进行开发所需的调试器

Guru**** 2554250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608902/omap-l138-which-debugger-we-need-for-development-on-tmdxlcdk138-kit

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138OMAPL138

在 TMDXLCDK138套件上进行开发所需的调试器。 XDS100V2或 XDS110?

提前感谢

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将该套件视为用于调试器的 TMDSLCDK138
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    此处列出的任何开发工具:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    将在 TMDXLCDK138上进行开发。
    您可以在上面的链接中看到 XDS110被列为推荐仿真器、因此我建议使用这个仿真器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAPL138 LCDK 有一个14引脚插头、因此请确保仿真器能够支持该连接器、否则您需要一个适配器来连接到该平台。

    此致、
    Rahul